2012年12月18日,日本东京,美国加利福尼亚圣克拉拉讯— 全球领先的半导体及解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723),今天宣布瑞萨电子的 最新的通用串行总线3.0(USB3.0)集线器控制器(产品编号uPD720210)通过了USB实施者论坛(USB-IF)的USB3.0合规与认证 测试,成为继2009年瑞萨获得的世界首个USB-IF USB3.0主控制器认证 后,又一最早通过该认证测试的USB 3.0集线器控制器。
USB-IF授予的超速USB(USB3.0)认证向制造商和用户保证了器件功能符合规格,并可与市场上现有的各类USB器件兼容并可通用。瑞萨一直努力 创造符合认证规格的器件,研制了世界上首个获得认证的USB 3.0 xHCI(可扩展主机控制器接口)控制器(产品编号uPD720200), 开发了3种USB 3.0 xHCI的后代产品及一个USB 3.0 SATA 桥(产品编号uPD720230)。到目前为止,瑞萨电子提供六类USB-IF认证的USB 3.0产品,它们势必为USB 3.0标准提供更强大的行业支持。
自1996年以来,瑞萨电子(前身为NEC电子)作为USB实施者论坛(USB-IF)的成员,在定义USB标 准和USB技术开发领域一直扮演主导角色。2000年4月,公司(当时名为NEC电子)推出了uPD720100(世界首款USB2.0-适用主机控制器 芯片)和 uPD720110(世界首款USB2.0-适用集成器控制器芯片)以及一系列其他USB产品,其专注的客户服务和优良的产品质量为其赢得了广泛声誉。
2009年5月,瑞萨电子(当时的NEC电子)推出了业内首款USB 3.0 xHCI主机控制器,在产品首发4个月内,公司即成为全球首个获得USB-IF“超速USB(USB3.0)认证”的企业,之后它便开始大批量生产 uPD720200主机控制器。自此,瑞萨研发的主机控制器产品便被用作USB-IF其他USB3.0器件认证的平台,为该组织的认证测试做出了巨大贡 献。
“USB-IF非常高兴地得知瑞萨的USB3.0集线器控制器(uPD720210)获得认证。” USB-IF主席兼首席运营官Jeff Ravencraft称,“USB认证是确保日益壮大的超速USB市场兼容性和互用性的关键。瑞萨自USB-IF成立以来一直是USB器件标准化的忠诚拥 护者和支持者,为USB3.0生态系统的开发与发展起到极大的推动作用。”
瑞萨电子USB-IF认证的uPD720210集线器控制器的样片现已上市,定价为$3.50美元/件(产品价格和规格以后可能会有变更,恕不另行通知。)
USB实施者论坛为非盈利性组织,旨在为USB技术的开发与应用提供组织和论坛平台。USB-IF通过其具有全球识别度的标识和认证项目加快高品质兼容 USB器件的发展,提高USB产品的经济效益,提升通过合规测试的产品的质量。有关最新产品和技术发布的更多详情,敬请访问USB-IF官方网站 www.usb.org
(注)
本新闻稿中提及的所有其他注册商标和商标的所有权归其所属公司所有。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。