2012年7月19日 日本东京讯 — 高级移动平台领导厂商瑞萨移动公司(Renesas Mobile Corporation),以下简称“瑞萨移动” 今天宣布已与全球移动宽带专家 - 诺基亚西门子通信技术有限公司 - 联袂成功演示了高清晰度语音LTE(VoLTE)和短信服务(SMS)的空中下载。该测试利用诺基亚西门子通信的商用基础设施进行,是首次利用VoLTE 进行基于Android 4.0(Ice Cream Sandwich)的器件呼入与呼出的空中下载演示。这个技术里程碑为运营商转而通过IP提供全部服务(包括语音和SMS)提供了契机,从而能够释放早期 电路交换GSM和WCDMA蜂窝网络占用的资源。
该演示利用瑞萨移动推出的采用Android 4.0系统、基于集成了VoLTE的SP2531调制解调器平台的参考器件。该器件与诺基亚西门子通信的LTE无线网络、演进分组核心网(EPC)和IP 多媒体系统(IMS)相连,用以接收和发送高清晰度VoLTE和SMS。诺基亚西门子通信的设计满足GSMA ir.92行业标准对保证比特率(GBR)的要求,从而能够确保语音业务的服务质量。
瑞萨移动公司高级副总裁 Heikki Tenhunen说:“随着蜂窝网络变得越来越拥挤,运营商要不断努力找出管理流量的方法。通过在全IP网络中管理更多服务,运营商能够释放早期电路交换 GSM和WCDMA网络占用的频谱。该演示表明瑞萨移动正在帮助运营商往这个方向发展。”
对于VoLTE而 言,语音呼叫利用已被很多运营商部署到LTE网络上的IP多媒体子系统(IMS)。VoLTE不仅优化了网络效率,通过IP实现了质量更高的语音和信息服 务,还为实时视频和各种富媒体之类的服务以及能够与网络应用互动的协作服务打下了基础,从而成为消费和企业市场新的主要收入来源。
各种薄型调制解调器和基于通信处理器的平台都将具有VoLTE功能。
(备注)
“Android”是Google公司的商标。本新闻稿内提及的其它产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。