瑞萨电子和瑞萨移动获ARM下一代通信与应用处理器知识产权许可

2012年06月13日

2012年6月12日,日本东京讯 — 球领先的高级半导体和解决方案的供应商瑞萨电子株式会社 (TSE:6723)及其子公司高级无线通信半导体解决方案与平台供应商瑞萨移动公司(Renesas Mobile Corporation)(以下简称“瑞萨移动”)已获得使用ARM® Cortex™- A7 MPCore™和ARM Cortex-A15 MPCore™处理器的许可。该两款处理器通过部署在ARM的big.LITTLE™配置中,可以帮助瑞萨移动开发新一代涡轮增压应用处理器、通信处理器 及可提供超强性能和更长电池续航时间的LTE/HSPA+多模智能手机平台。

 

ARM的big.LITTLE处理器技术是一项灵活的技术。通过使用应用软件在两个处理器集群(一个用于提供高性能,另一个用于实现最大能效)之间无缝切 换,Big.LITTLE重新定义了功耗与性能之间的传统关系。瑞萨移动的客户将可同时从ARM Cortex-A15 MPCore处理器的高性能和Cortex-A7处理器的高能效上受益。通过为每一个任务选择最佳的处理器集群,big.LITTLE处理器技术可以将主 处理器的能耗降低高达70%,提供比前一代高端智能手机反应更灵敏、更迅速而功耗更低的用户体验。

 

瑞萨移动高级执行副总裁兼首席运营官Shinichi Yoshioka表示:“市场要求设备在提供更高性能的同时可降低功耗。瑞萨移动在提供世界领先的通信与应用处理器方面具有优势。我们的优势在于系统设计 以及集成和优化高度复杂的LTE多模蜂窝片上系统(SoC)。我们的‘智能设计方法’与采用Big.LITTLE处理器技术的ARM处理器的组合是一个非 常成功的案例。”

 

ARM执行副总裁兼总经理、处理器和物理 IP部门总经理西蒙•赛加斯表示:“低功耗处理器技术是ARM长久以来的核心优势。引入低功耗的big.LITTLE处理器技术将能满足客户对最佳性能和 ‘永远开机、随时连线’服务的需求。我们很高兴能够延续与瑞萨移动建立的长期合作关系,帮助他们开发各种基于最新ARM技术的创新、高级、差异化的解决方 案。”

 

目前,瑞萨移动已将在ARM处理器方面积累的长期经 验应用在市场上的一些产品中,并在减少功耗和尺寸方面取得了不俗的成绩。双核A9的实施促使瑞萨移动的世界上第一款LTE CAT-4移动平台MP5232应运而生。此款通信处理器将瑞萨移动的三模 (LTE、DC-HSPA+和GSM)调制解调器和应用处理器高度集成到一颗晶粒上,大幅地节省了空间、降低能耗及减少产品成本。

 

关于ARM big.LITTLE

ARM big.LITTLE处理技术旨在实现“使用正确的处理器完成正确的任务”的愿景。Cortex-A15处理器是ARM迄今为止开发的性能最高的低功耗处 理器,而Cortex-A7处理器是ARM迄今为止设计的能效最高的应用处理器。高性能的Cortex-A15处理器可用于处理工作量较大的任务,而 Cortex-A7处理器可以接管其工作,高效处理大多数智能手机任务,其中包括操作系统活动、用户界面以及其它“永远开机、随时连线”型任务。

Stock Price
Investor Relations

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟功率器件和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

关于瑞萨移动公司

瑞萨电子株式会社(TSE:6723),是全球首屈一指的微控制器供应商和高级半导体解决方案的首选供应商,产品包括微控制器、SoC解决方案和各种模拟 与功率器件。2010年4月,NEC电子公司(TSE:6723)和株式会社瑞萨科技合并成立了瑞萨电子株式会社,公司业务覆盖了面向各种应用的研究、开 发、设计与制造。瑞萨电子株式会社总部设在日本,在全球20多个国家均设有分公司。欲了解更多信息,敬请访问网站:www.renesas.com


注:本新闻稿中所涉及的产品价格、规格等均为截止到发稿日的信息。如果变更、恕不另行通知,敬请谅解。




*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。