有助于实现面向高压工业设备和太阳能发电系统、电压处理能力更高、更小巧的逆变器
2012年5月16日

2012年5月16日 日本东京讯 — 高级半导体解决方案领导厂商瑞萨电子株式会社 (TSE:6723)今天宣布推出用于逆变器的长爬电距离光电耦合器PS9905,其适用于采用690 V最高商业电源电压的工业设备或者采用1,000 V高压的太阳能发电系统之类的应用。新款PS9905器件是一款外部爬电距离(注释2) 为 14.5 mm的光电耦合器(化合物半导体,注释1) ),其超过安全标准(IEC 61800)指定的防止电击等事故发生所需的爬电距离 - 13.8 mm。

  另外一款高速光电耦合器PS9924,具有14.5 mm的长爬电距离,支持内部10 Mb/s的通信速度。在所有爬电距离超过10 mm的产品之中,它具有功耗最低的特性,使其成为需要高绝缘电压和低功耗应用的理想之选。

  随 着大家越来越关注环保,减少CO2的排放,在工业领域和太阳能系统内,使用逆变器已经迅速发展为一种实现控制电机小功率化和降低功率转换损耗的方法。这些 逆变器由采用功率器件(例如IGBT)的高压电路模块和采用微控制器(MCU)的控制电路组成。其高压模块中功率半导体器件(例如IGBT)的驱动就是采 用光电耦合器,这样使两部分电路同时实现了电气隔离。

  目 前,瑞萨已经批量生产爬电距离为8 mm、用于逆变器IGBT驱动的小型光耦。然而,这类系统的工作电压越来越高,以此降低系统的负荷,降低功率损耗,也使逆变器电机之间的功率电缆能变得更 细小。为了顺应这种市场趋势和要求,面向690 V电源的工业系统和1,000 V太阳能发电系统的逆变器,瑞萨推出了光电耦合器PS9905与PS9924,。新款光电耦合器具有14.5 mm的长爬电距离,满足适用安全标准的要求。

新款PS9905和PS9924的主要特性:

(1) 符合690 V工业系统和1,000 V太阳能发电系统的逆变器对安全标准的要求(PS9905)
为了使采用690 V电源的工业系统内的逆变器实现强化隔离(注释3)和使1,000 V电压的太阳能发电系统内的逆变器实现基本隔离(注释4),IEC 61800标准要求爬电距离分别不低于13.8 mm和10 mm。新款PS9905的优化设计实现了14.5 mm的爬电距离,轻松满足了安全标准的要求。它的隔离电压是7,500 Vrms,适用于高工作电压的设备。


(2) 有助于实现逆变器小型化(PS9905)
新款PS9905可以实现以前需要2个爬电距离为8 mm的瑞萨电子光耦方能实现的功能。这样就将安装面积缩小了近30%。而且,新开发的8引脚贴片封装,使这款高速光耦在爬电距离超过10 mm的光电耦合器之中,具有最小的安装面积。


(3) 作为IGBT驱动光耦,它的驱动功率达到2.5 A,同时具备高响应速度(PS9905)
这款光耦的光接收IC是由瑞萨电子独有的BiCMOS工艺制造而成,从而能使电路电流(Icc)保持在3 mA以下和提供低于150 ns的开关时间(tPHL、tPLH),同时实现低寄生电容(注释5) 。在输出功率为2.5 A的IGBT驱动光耦中,PS9905的响应速度是最快的。从而能够在逆变器控制后端提高输出电流精度。


(4) 利用10 Mb/s高速光电耦合器实现了低功耗(PS9924)
优化光电耦合器内光接收IC的设计让我们能够实现10 mm以上的长爬电距离和 大幅降低功耗。它的输入电流(IFHL)为5 mA(最大值),电路电流(Icc)为5 mA(典型值)。支持3.3 V和5 V的电源电压,并且其工作温度范围很宽,介于−40℃和110℃之间。使它可以应用在高元件密度、高环境温度的小型通讯系统中。

瑞萨相信新款光电耦合器将有助于实现逆变器高工作电压、小型化的设计要求,而它们预计能够推动市场增长。公司计划制定产品推广策略,并且继续开发新产品以 便满足市场对产品高温和高输出功率要求。瑞萨还通过整合了微控制器和用于逆变器的IGBT的完整解决方案来为系统设计者提供支持。

 

(注释1) 光电耦合器:
在单个封装内,光电耦合器在输入端和输出端分别整合了发光元件(LED,它可以将电信号转化成光)和光接收元件(它可以将光转化成电信号)。由于这种光耦合器件能够以光的形式将信号从输入端传送到输出端,所以可以为两端彻底实现电隔离。

(注释2) 外部爬电距离:
从高压侧封装引脚到用于连接光电耦合器的低压侧封装引脚的最短距离,沿着封装的树脂外部测量。爬电距离越长,电压公差越高。

(注释3)强化绝缘:
比基本绝缘强的绝缘。标准要求其爬电距离为基本绝缘的2倍。

(注释4) 基本绝缘:
基本绝缘用于防止电击人。

(注释5) 寄生电容:
由于物理结构的原因而在芯片内意外产生的电容,也称为浮地电容。

 

定价和供货情况

现已开始供应瑞萨电子新款光电耦合器样品,单价为4.0美元。目前已投入批量生产,2012年10月月产量将达到1,000,000件。(定价和供货情况如有变更,恕不另行通知。)

 

请参考附表,了新产品的主要技术规格。

(注) 所有其它注册商标或商标为其各自所有者所有。

(注) 所有其它注册商标或商标为其各自所有者所有。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。