2012年6月5日 北京讯 — 高级半导体解决方案领导厂商瑞萨电子株式会社 (TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)今天宣布开始在中国推广基于RL78/I1A微控制器(MCU)的新款DC/DC LED控制评估板。RL78/I1A MCU系列的5款专用标准产品(ASSP)面向照明应用。RL78/I1A DC/DC LED控制评估板让系统设计者能够感受到面向LED驱动器开发、基于MCU的解决方案的各种优势。他们还能学到LED恒流控制和各种利用照明专用 RL78/I1A MCU进行调光的方法。
该评估板的 一个重要特性就是采用了全面且简便易用的软件GUI工具 - 面向HCD的Applilet EZ - 的新版本。面向HCD的Applilet EZ轻松实现了LED照明系统的图形配置,同时还为RL78/I1A MCU生成了预编译C代码。它让系统设计者只需利用一根USB电缆即可对目标器件进行编程。利用面向HCD的Applilet EZ软件工具,他们可以在几秒钟内为DALI和DMX512生成通信协议堆栈。面向HCD的Applilet EZ可以从网站上下载。
该评估板基于带有64KB Flash存储器的38引脚R5F107DE器件。它利用工作频率为64MHz的16位PWM定时器实现了高效电路,演示了采用降压转换器拓扑的可编程3 通道LED恒定350mA电流控制,设为抖动功能时可以进一步提高平均分辨率(低于1毫微秒)。该评估板还在芯片上集成了大量专用模拟外设,例如可编程增 益放大器和比较器。该器件独特的内部架构缩小了代码尺寸,并且释放了CPU空间以便在后台执行其它指令。
该评估板支持4种调光接口,表明了该解决方案的灵活性。它们包括DALI、DMX512、IR远程控制和模拟音量。
利用CubeSuite+调试器,RL78/I1A DC/DC LED控制评估板可以通过USB接口支持板上调试功能,从而消除了对其它硬件的需求。它实现了Flash编程,支持标准调试功能,例如代码执行、单步进、 软件断点和存储器操作。此外,该评估板还支持利用E1仿真器进行调试。整套CubeSuite+集成式开发环境也可以从瑞萨电子网站上下载。
定价和供货情况
将于2012年6月开始供应瑞萨电子新款评估板,单价为170美元。(定价和供货情况如有变更,恕不另行通知。)
RL78/I1A DC/DC LED控制评估板的主要技术规格
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。