2012年6月5日 北京讯 — 高级半导体解决方案领导厂商瑞萨电子株式会社 (TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)宣布在中国推广新款驱动IC - R2A20135SP。瑞萨电子驱动IC系列的这款最新成员设计用于高精度、高效LED照明系统,集成了调光功能,将PCB的面积缩小了40%,是LED 照明制造商的理想解决方案。瑞萨电子将近期推出针对不同应用评估板,以便为系统设计者提供开发支持。瑞萨电子还提供了一系列高性能功率MOSFET,针对 LED照明解决方案。
近年来,在全世界都在努力节约用电和降低二氧化碳排放量的时候,功耗低、效率高、使用寿命长的LED照明系统引起了世人的注意。LED已广泛用于工业和商用设备,以及户外和家用照明器材。这类产品市场预计会继续大幅增长。
2011 年,瑞萨电子开始批量生产高效R2A20134 LED驱动IC,它具有功率因数高的特性,能够执行LED开关切换之类的功能,设计安装在LED灯内。瑞萨电子推出新的驱动IC,R2A20135SP简 单的外围线路实现可控硅调光,达到高的系统效率。更大化的集成了调光功能,从而减少了对复杂外部电路的需求,进而缩小了所需的PCB板空间,降低了物料成本。
(1) 将外部调光电路的安装面积缩小了近40%(与瑞萨电子的早期产品相比),进而缩小了系统尺寸
调光功能是一个导通角检测电路,可以检测能够调节亮度并将其反映到LED灯泡的输出电压上的导通角方面的信息。这种功能被内置到新款R2A20135SP内,与利用瑞萨电子早期R2A20134器件实现的设计相比,外部调光电路的尺寸缩小了近40%。
该集成缩小了系统尺寸,并且由于减少了所需的电路元件数量而削减了系统开发成本。
(2) 通过降低电流变化而减少了电流调节步骤的数量
电流变化引起LED的亮度会变化,因此,多数照明系统要求在低的电流值时必须要有一个稳定的亮度控制。新款R2A20135SP器件将电流控制所用的参考 电压从瑞萨电子早期产品的0.6V降到了现在的0.2V。这样就能将不一致性从15%降至6%。更高的电流控制精度转化成了更稳定的LED亮度,从而了减 少了电流调节所需的步骤。
此外,新款R2A20135SP利用专用MOSFET高端控制技术来直接控制LED电流值,从而进一步降低了LED亮度方面的不一致性。
(3) 即将推出的评估板能够让系统设计者充分利用新款R2A20135SP的优势
瑞萨电子还会提供支持三端双向可控硅调光的LED控制电路评估板作为开发工具,以便支持整合了新款R2A20135SP的系统的设计。该评估板在使用三端 双向可控硅调光器功能时的效率不低于85%、功率因数为0.9或者更高、总谐波失真(THD)不高于20%,提供了业内领先的性能,提高了LED照明系统 的功效。
(4) 通过采用非隔离高边驱动的方法,降低了功率开关器件的VDSS电压
从而让系统设计者能够用瑞萨电子推出的VDSS低于450V的低成本功率MOSFET(例如RJK4532DPD、RJK4532DPH和RJK4002DJE)替换600V功率MOSFET。
此外,器件采用的封装与瑞萨电子早期推出的不具有片上调光功能的产品 - R2A20134 - 一样,它继承了早期产品效率高、功率比高的优点,而这两点对于降低LED照明产品的电耗具有至关重要的作用。这让照明制造商能够轻松扩大其产品阵容。
作为模拟和功率器件领域的领导厂商,瑞萨电子计划推出强大的产品阵容,包括近50款外设产品,包括450V~600V功率MOSFET和二极管,这样系统设计者的开发选型更加容易。
凭借其丰富的信号链专业知识,瑞萨电子将集中精力为用户提供总体解决方案,包括MCU和模拟与功率器件。例如,瑞萨电子计划提供整合了新款LED驱动IC和RL78系列LED照明控制MCU与电源控制IC的评估板来帮助用户完成评估及产品设计。
将于2012年3月开始供应瑞萨电子的新款LED驱动IC样品,单价为0.7美元。预计将于2012年6月开始投入批量生产,到2012年12月月产量将达到5,000,000件。(定价和供货情况如有变更,恕不另行通知。)
瑞萨电子新款LED驱动IC的主要技术规格见附件。
(备注)
本新闻稿中出现的其他的注册商标或商标均是其各自持有者所有的商标或注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。