瑞萨电子推出面向机顶盒(STB)解决方案的超紧凑型参考板,支持云兼容性和家庭内容分发

兼容IP网络的参考板可实现面向多房间、多屏幕家庭应用的轻松网络连接和内容消费

2012年01月10日

Stock Price
Investor Relations

2011年1月10日,日本东京讯 — 全球领先的高级半导体和解决方案的供应商瑞萨电子株式会社 (TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)今日宣布推出超紧凑型参考板,可应用于兼容IP网络的高清机顶盒(STB)解决方案。这款全新参考板可以为非 联网的电视机增添云功能,实现多房间内容分发(家庭内容分发),预计这两种技术在不久的将来会得到广泛采用。

 

  瑞萨电子于今日起向合作伙伴公司供应这款全新参考板,并计划向提供内容分发服务的公司和消费产品制造商提交商业计划书。

 

  随着近年来全球数字电视广播的广泛推行,预计基于互联网的视频分 发和网络服务将日益普及。与此同时,支持消费互联网视频和内容分发服务的云设备数量也在不断增加。在家中的多房间分发和多屏幕设置也越来越受欢迎,这可以 帮助用户实现更舒适、更便利地消费广播和视频内容。这种趋势也拉动了对于增强电视机与平板电脑等移动设备之间互通性的需求。

 

  多年来,瑞萨电子一直为需要处理多媒体内容的STB应用提供 SoC产品。瑞萨电子凭借自己在该领域的技术和专长,开发了结合高性能和高集成度的STB SoC产品,安装在超紧凑型STB参考板上作为STB解决方案,这会是一种有益的补充,将有助于加快实现多位置多联网设备的云媒体消费。

 

兼容IP网络的全新STB参考板的主要特性:

这款全新参考板支持全高清质量1920 × 1080/30逐行扫描(1080/30p)。它还具备多种特性,使其与瑞萨电子现有参考板相比在尺寸设计上减小88%,性能方面则提升170%,功耗降低25%。

 

(1) 超紧凑型尺寸设计
该参考板外形尺寸仅为6.5厘米x 2.1厘米x 1.1厘米,具备便携性和灵活性。用户可将其移至房内各处,并与多种设备配合使用,只需将其连接到电视或兼容HDMI®或MHL™的其他屏幕设备,即可欣赏通过互联网或由服务提供商分发的内容、广播录制内容或家庭录像。瑞萨电子SoC的电源效率支持紧凑型尺寸设计,并且还可以制造较低成本的STB系统。


(2) MHL和HDMI接口
该参考板支持两种音频和视频(AV)输出:MHL(移动高清连接)和HDMI(高清多媒体接口)。MHL版可直接插入电视或其他设备的MHL接口,从而更便于用户欣赏视频内容。


(3) SoC结合低功耗和ARM®多核CPU、高清内容播放、图形处理和包括安全功能在内的高级功能
该参考板采用高分辨率SoC,支持高性能处理,同时确保低功耗。SoC采用双核ARM Cortex™-A9 ,支持NEON™媒体扩展。它还结合能够解码高清内容的芯片上AV引擎,支持以多种格式播放全高清质量1920 × 1080像素/30逐行扫描(1080/30p)内容,例如H.264、MPEG4和VC-1。此外,低功率技术可实现高性能处理与高电源效率。二维/三维图形引擎还使得实现具备高级功能的用户界面成为可能。最后,SoC可提供高级内容保护与安全功能。

  该参考板还支持Wi-Fi,让用户可以轻松地连接平板电脑等具备无线联网功能的设备。通过这种灵活性,瑞萨电子的这款全新参考板有助于广泛地实现和扩展各种网络系统,包括云、多房间、多屏幕、互联网视频分发和未来的网络服务(电子节目指南(EPG)、内容搜索和推荐、社交网络服务(SNS)等),同时还能实现更大便利,并降低系统成本。

  瑞萨电子将通过这款全新参考板,与合作伙伴携手开发兼容云的STB解决方案,为实现确保便利和环保的智能社会做出更大贡献。

此款全新参考板的主要规格见附件

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。