2011年12月16日,日本东京讯 — 全球领先的高级半导体和解决方案的供应商瑞萨电子株式会社 (TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)今日发布一款高换向性三端双向可控硅开关器件BCR8LM-14LK,支持额定通态电流有效值(IT (RMS))8安(A)和额定断态重复峰值电压(VDRM)700伏,可通过单片机(MCU)直接触发。此款新型三端双向可控硅开关器件可用于驱动洗衣机 和冰箱等家用电器(白色家电)的交流电机、电磁阀和加热器等负载。
三端双向可控硅开关器件用于控制交流电路中的电源开关。由于门极 触发电流(IGT)高,因此需要通过专用电路来放大传统MCU的输出电流。降低门极触发电流通常要以其他性能为代价。BCR8LM-14LK保持了现有 TRIAC产品的性能,同时实现12毫安(mA)或更低的低门极触发电流,从而使其可以通过MCU直接驱动。这不再需要以前所需的放大电路,使得设计更紧 凑、成本更低的驱动电路成为可能,其组件数量更少,并且功耗更低。
在家用电器(白色家电)领域,出于外观设计和能源效率等方面的考 虑,近年来对用于交流电机、电磁阀和加热器等负载的更小巧、更省电的驱动电路的需求逐步上升。由此拉动了对于无需专用驱动电路、可通过MCU直接驱动的三 端双向可控硅开关器件的需求。不过,三端双向可控硅开关器件的门极触发电流通常为30毫安或更高。将门极触发电流降至12毫安左右,以适应典型单片机的低 电流输出,会导致换向特性和断态临界电压上升率(dv/dt)的恶化,而断态临界电压上升率对于防止故障十分重要。BCR8LM-14LK采用旨在降低门 极触发电流的基本结构,并利用特殊的器件结构和工艺优化设计,在不影响TRIAC其他重要特性的情况下实现了仅12毫安或更低的门极触发电流。
BCR8LM-14LK器件是业界首款电压容限处于700伏等级 的三端双向可控硅开关器件,保持了((dv/dt)c)10 V/µs的高换向性,同时实现12毫安或更低的门极触发电流。与传统的三端双向可控硅开关器件不同的是,BCR8LM-14LK无需专用的驱动电路。因 此,交流电机等系统可以使用更简单的驱动电路,从而有助于降低组件成本和功耗。
除额定通态电流有效值为8安的BCR8LM-14LK器件之外,瑞萨电子还计划推出12安、16安和20安的新产品,进一步壮大该系列的产品阵容。除TO-220FL(UL认证)绝缘封装外,瑞萨电子还将提供一系列非绝缘封装,满足广泛的客户需求。
BCR8LM-14LK的主要规格见 附件。
定价与供货
瑞萨BCR8LM-14LK三端双向可控硅开关器件的样品将于2012年1月上市,单价为1.0美元。瑞萨计划在2012年3月开始批量生产,预计在2013年3月的月总产量达到300万件。(定价和供货信息若有变更,恕不另行通知。)
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。