瑞萨电子的USB 3.0-SATA3桥接单片系统通过USB-IF认证

AMD对其芯片组与瑞萨面向外部存储设备的性能增强型UASP软件的兼容性进行测试和验证

2011年12月06日

2011年12月6日,日本东京讯 — 全球领先的高级半导体和解决方案的供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨 电子”)今日宣布其超高速USB(USB 3.0)SATA3桥接单片系统(SoC)(部件编号µPD720230)已通过USB实施者论坛(USB-IF)的认证测试。瑞萨电子还宣布,AMD已 测试和验证了与瑞萨电子面向外部存储设备的性能增强型UASP软件的芯片组兼容性。

 

  USB 3.0实现了比前一版本快达10倍的数据传输速度,支持与外部存储设备进行更快速、更高效的数据传输。电子于2009年5月在业界率先推出全球首个USB 3.0主控制器。现在,瑞萨电子USB 3.0主控制器产品系列已被世界各地的客户广泛采用,总发货量现已超过4千5百万件。

 

  USB是PC发展历史上最成功的接口,使用数量超过100亿件*,并且仍在以每年30亿件的速度增长。*

 

  之所以如此成功,其原因在于USB-IF认证器件的易于使用性、互操作性和出色质量。USB接口让我们在给PC添加外设时就像将电话插入电话插孔那样简 单,并且,通过USB-IF持续的工程活动和全面的认证测试计划,现已实现轻松的USB连接。瑞萨电子相信,USB-IF认证是用户在做出购买高品质 USB产品决策时的一个重要考量因素。

 

  USB-IF总裁兼首席运营官Jeff Ravencraft表示:“USB-IF很高兴看到瑞萨电子的超高速USB-SATA3桥接单片系统通过认证。USB-IF认证有助于确保与数量不断增长的超高速USB产品的互操作性,以及无缝的使用体验。”

 

  作为新定义的海量存储类协议,UASP(USB连接SCSI协议)允许海量存储设备更高效地运行,因此可以利用可用带宽增加的超高速通用串行总线(USB 3.0)接口。2009年12月,瑞萨电子推出了一款UASP驱动器,随后于2011年8月发布USB 3.0-SATA3桥接SoC(µPD720230),这是支持UASP的全球首款USB 3.0-SATA3桥接SoC。

 

  瑞萨电子目前与领先的芯片组制造商开展合作,确保UASP软件兼容其芯片组。UASP驱动器不仅支持瑞萨电子µPD720200 USB 3.0主控制器及其后续产品(µPD720200A、µPD720201和µPD720202),而且还支持A70M和A75 AMD Fusion控制器集线器及其未来产品。

 

  AMD副总裁兼客户机业务部总经理Chris Cloran 指出:“在当今的分散计算环境中,我们每个人都拥有多部计算终端,兼容性对客户而言必不可少。我们与瑞萨的合作,有助于确保为业界带来更出色的USB 3.0兼容性,这意味着AMD客户在我们的平台上使用USB时将能获得更积极的体验。 ”

 

  展望未来,瑞萨将通过与英特尔的密切合作,增强UASP驱动器的行业支持和兼容性,确保完全兼容其大容量芯片组以及未来的SOC。

 

  英特尔芯片组与SOC IP集团总经理Ahmad Zaidi表示:“英特尔很高兴就UASP驱动器兼容性与瑞萨合作,致力于确保世界各地的个人计算机买家获得强大的即插即用兼容性,以及USB 3.0提供的强劲性能。”

 

Stock Price
Investor Relations

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟功率器件和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

*Source: Analyst Firm In-Stat

 


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。