瑞萨电子株式会社(TSE: 6723)于2011年5月31日宣布推出新的集成型开发环境CubeSuite+,它为公司采用8位到32位架构的微控制器提供了统一的支持。
在开发适用于MCU的软件(程序)时,集成型开发环境将所有的工 具(编译器、与仿真器一起使用的调试器等)链接起来,使其可以在同一个主机上,完成所有的设计、编码、评估和验证任务。目前,客户必须根据其开发软件所针 对的MCU的类别,采用CubeSuite或高性能Embedded Workshop集成型开发环境。然而,新型CubeSuite+将支持所有在此之后最新开发的MCU产品。
CubeSuite+的首个版本将支持早期CubeSuite产 品所涉及的MCU,如V850系列,以及适用于低功耗MCU的RL78系列,这是一款在NEC电子和瑞萨科技合并形成新的瑞萨电子公司之后发布的首款 MCU产品。之后发布的版本将扩展到大量的MCU系列,在这些产品中,还支持包括RX系列中端MCU在内的RX系列。
(1) 即使对于初用者,仍然具有简单易用性
CubeSuite+将客户所需的基本软件开发工具以在一个单独封装中创建新的软件。一旦安装成功,即可使用。它还提供的一个内容丰富的用户指南,使得即 使是最新使用的开发者也可以在安装之后立即应用CubeSuite+。CubeSuite+降低了学习所提供工具需要的时间,因为它们在功能上与所有支持 的MCU系列相同。产品还具有一个代码生成器的功能,支持通过一个GUI进行器件驱动器设置,使其易于创建程序,当第一次采用一个新的MCU系列时,外设 功能的设置程序不会出现混淆。
(2) 缩短构建时间,可以提高方便度
CubeSuite+具有快速构建函数,可以通过在后台自动启动构建过程来节省时间。这就保证了在最短的可能时间内构建完成,让开发更方便。而且,由于之 前它们一般嵌入了printf函数以显示特定变量值,因此要求每次都要嵌入printf函数。CubeSuite+提供了一种Action Event函数,当指定地址的程序在运行时,可以显示量值。利用Action Event函数,仅通过双击右键即可获取变量名称显示函数。这就无需花费时间进行额外的构建,即可实现便利的调试。
(3) 要求多种扩展函数的客户可以放心使用
对于图形显示功能的需要持续提高, 以帮助开发者可以直观的看到其程序的运行,让他们能够利用快速、简单的识别功能来调整其软件的性能,而这以往是性能上的瓶颈。CubeSuite+具有变 量转换图函数,在一个水平线图上显示变量值的变化,从而能够很容易看到多个变量间的关系。同时,产品还具有函数调用图,显示了函数调用关系,使其能够检测 到哪个函数调用了另外一个函数,从而决定通常要调用多少次的执行函数等。
Python Console函数使得可以写入脚本以显示重复操作。这就有助于通过必须反复进行的自动操作,如MCU中与下载程序有关的操作或中断后的操作,来降低错误 的风险。备份功能可以实现整套工具和项目的存储和恢复。可以将每个程序以特定软件最终开发的状态存储起来,然后又可以轻松的恢复。这就在开发程序完成后, 让一切水到渠成。
瑞萨电子将CubeSuite+定位为可以利用公司的MCU,通过极大的提高开发效率,为客户加速其软件开发的产品。实际的销售计划是针对要求这些功能的应用领域。
所支持的MCU系列的范围将稳步扩展,在现有CubeSuite或高性Embedded Workshop下创建的现有设计可以移植到CubeSuite+的这项功能使其可以协助客户进行转换。
而且,基本的编辑、构建和调试功能将更加强大,从而可以提供更多的简易性、便利性,进而实现更加方便的软件开发。而功能的扩展可以提高软件质量,如还增加了测试支持功能等。
瑞萨电子的新型CubeSuite+现已推出,价格与现有的瑞萨电子工具产品接近。(价格和供货情况如有变化,恕不另行通告)。了解CubeSuite+ 的更多信息,敬请登陆http://www.renesas.com/cubesuite+
目前单片机支持列表: 78K0, 78K0R, V850, RL78/G13, R8C/35M, LA8A, L3AM
(Remarks) All names of products or services mentioned in this press release are trademarks or registered trademarks of their respective owners.
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。