全球累计出货量已达3000万片
2011年5月23日

2011年5月23日 日本东京讯 —高级半导体解决方案领导厂商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)宣布其SuperSpeed通用串行总线(USB 3.0)主机控制器的全球累计出货量已于2011年5月19日达到3000万片。自公司2009年9月开始批量生产全球首款USB主机控制器 (μPD720200)以来,短短1年半的时间便有如此傲人成绩,证明了瑞萨电子在USB 3.0主机控制器市场上的领导地位。瑞萨电子同时宣布,为进一步满足客户日益增加的订单,预计自2011年6月起,其USB 3.0主机控制器的产量将提升一倍,达到每月600万片。

 

  自1996年起成为USB设计论坛(USB-IF )会员以来,瑞萨电子(原NEC电子公司)便在制定USB标准及开发USB技术方面持续扮演领导角色。公司(当时为NEC电子公司)于2000年4月推出 了世界上首款符合USB 2.0要求的主机控制器芯片µPD720100器件及其它丰富的USB器件系列,在积极提供高质量产品和优质客户服务方面获得了优良评价。

 

  瑞萨电子(当时为NEC电子公司)于2009年5月推出业界第一款USB 3.0 xHCI主机控制器,推出仅四个月之后即成为全球第一家通过USB-IF论坛“Certified SuperSpeed USB(USB 3.0)”认证的企业,并同时开始批量生产μPD720200主机控制器。接下来的一年中,瑞萨又推出第二款USB 3.0 xHCI主机控制器(μPD720200A),并在短短两个月内通过USB-IF兼容性测试认证。实际上,这些主机控制器已经成为USB 3.0主机控制器标准,能够在PC和支持USB 3.0的PC外设之间实现最佳互操作性。

 

  在推出上述器件后,瑞萨电子于2011年3月再新增两款USB 3.0主机控制器产品,提供了比该公司先前推出的USB 3.0主机控制器更快的传输速度、更优异的电源效率及更小的尺寸。

 

  瑞萨电子是世界最大的USB 3.0主机控制器制造商,提供了完整的USB 3.0解决方案,包括面向Windows XP™、Vista™ 和 Windows 7™的驱动。瑞萨电子亦拥有主机端与器件端的USB 3.0 IP,并为希望设计USB 3.0有关芯片的公司提供其ASIC的解决方案。

 

瑞萨电子公司工业和网络事业部副事业部长Yukihiko Matsuda表示:“仅用了1年半的时间就让我们的USB 3.0主机控制器的累计出货量超过了3000万件,这一事实有力地证明了瑞萨电子是USB 3.0市场的领导厂商。为了满足新客户和现有客户不断增加的需求与订单数量,我们决定大幅提高产量,同时还将不断扩展产品阵容,通过增加产品新功能进一步 满足客户需求。”

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。