瑞萨电子和瑞萨通信技术公司推出面向智能手机、平板电脑等便携产品的移动平台MP5225

为平板电脑、智能电话和其它消费类电子设备提供了高集成度工业级三模LTE调制解调器,支持High-profile视频与美观的3D图形体验的移动平台 MP5225

2011年02月15日

瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称瑞萨电子)及其子公司 - 高级无线通信半导体解决方案与平台供应商瑞萨通信技术公司(Renesas Mobile Corporation)已于 2011年2月15日正式宣布推出高性能3D移动平台MP5225,通过此平台瑞萨通信技术公司给客户提供了无可比拟的联网体验。新型移动平台整合了瑞萨 通信技术公司的工业级LTE三模调制解调器平台SP2531和SH-Mobile APE5R应用处理器,提供了高级3D特性、High Profile H.264视频编码/解码,并提供HDMI接口与USB接口等其它外设。

 

  瑞萨通信技术公司的MP5225整合了业内领先的高级应用处理器和带有单芯片三模LTE调制解调器的SP2531调制解调器平台以便实现预期的图形和视频性 能,支持LTE/HSPA+/GSM、RF收发器IC、大功率放大器、电源管理器件和相关软件。MP5225让OEM和运营商能够履行为智能电话、平板 PC和其它由LTE网络实现的消费类电子设备提供新一代应用与服务的诺言。MP5225支持所有先进OS,包括Android™、Windows™、 MeeGo™、Symbian™等。

  并且,瑞萨通信技术公司打算利用在MP5225移动平台和将来的R-Mobile系列产品上开发SH-Mobile APE5R时积累的软件和硬件技术专业知识来提供一致的平台环境。

 

MP5225移动平台的主要特性:

SH-Mobile APE5R应用处理器

  • H.264 1080p High Profile和3D视频:突破性功率与性能组合实现了3D立体HD视频,并且可以在多个画面内实现30fps的编码速度。
  • 独一无二的、基于通过现场验证的业内首款1080p视频解决方案的第三代创新型流媒体系统架构实现了最佳High Profile视频。
  • 创新型硬件卸载解决方案,实现了新兴High-profile编解码器支持。
  • 3D图形和OpenCL (注 1) 支持:业内首款Imagination Technologies POWERVR SGX MP™ SGX543MP设计实现了3D图形。支持OpenCL。

双核(1.2GHz)Cortex™-A9 ARM® CPU

SH-Mobile APE5R基于瑞萨电子CPU设计专业知识,整合了高级双核Cortex-A9 ARM CPU,实现了6,000 Dhrystone MIPS的总性能。

LTE调制解调器

高集成度三模LTE调制解调器平台SP2531采用了从诺基亚公司购买的、长期用于测试和调试LTE网络的技术。它支持TD-LTE和FDD-LTE cat 3(100Mbps下行链路(DL)/50Mbps上行链路(UL)),以及HSPA+特性,如DC-HSDPA cat 24和HSUPA cat 7,通过其独特的RF系统设计、利用全球覆盖为HSPA+实现了42Mbps(DL)/11.5Mbps(UL)的数据速率。LTE调制解调器支持多种全 球同步频带组合,并且通过带有65nm多模LTE 收发器和高度优化的多模多频带功率放大器模块的RF子系统设计实现了最小尺寸。

音频回放

专用24位多DSP引擎以较低的功耗实现了各种音频回放。

灵活的可配置连接功能

平台支持各种接口,为各种照相机模块、HDMI和连接功能提供了可升级设计。

 

  MP5225平台提供了全面的技术支持(从设计到生产),利用瑞萨通信技术公司的全球领先调制解调器与应用处理器团队的系统和生产专业知识及时地为您提供 专业的技术支持。在不久的将来,MP5225还会通过为双模/三模手机市场提供成本集中的集成式通信引擎让合作企业保存其对瑞萨通信技术公司先进平台的软 件投资。

 

  瑞萨通信技术公司高级执行副总裁兼COO Shinichi Yoshioka说:“MP5225是我们的旗舰3D移动平台,让我们履行了LTE诺言。我们相信,MP5225的3D视频和图形功能以及利用我们的处理 器与SMP(对称多处理)架构专业知识实现的SoC创新和工业参考LTE调制解调器会让我们的合作伙伴能够为其用户提供无可比拟的联网体验。LTE的出现 可使通信业的ARPU值得以提高,可实现目前在消费类电子业都能提供的应用和服务。”

 

供货情况

  将于2011年6月开始以参考设计的形式供应MP5225移动平台,并且还提供咨询服务,以便迅速进入生产阶段。预计2011年晚些时候将开始批量生产。

 

(注 1) OpenCL代表“开放式计算语言”,通过提供用于编写可以在不同类型的处理器上执行的程序的框架来让任何应用都能够获得图形处理单元以便进行非图形计算。

Stock Price
Investor Relations

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

关于瑞萨通信技术公司

瑞萨通信技术公司(RMC)是瑞萨电子株式会社(TSE:6723)的全资子公司,主要为移动电话、车载娱乐解决方案、消费电子和工业应用提供先进和创新 的产品和服务。瑞萨通信技术公司主要经营宗旨是开发、生产和供应以通信为中心的芯片组和基于这些芯片组的完整硬件和软件平台以满足市场需求。产品包括高性 能应用处理器的完整的移动芯片组、业界领先的无线调制解调器、高集成度的射频设备和智能电源管理解决方案,并致力于为客户提供完整的系统和专业软件技术。

 

(备注)
Android是Google公司的商标。MeeGo是Linux Foundation公司的注册商标。Windows是Microsoft公司在美国的注册商标。Symbian是Symbian Foundation Limited公司的商标。POWERVR SGX MP是Imagination Technologies公司在欧盟和其它国家的注册商标。ARM是ARM Limitedgon公司的注册商标,ARM Cortex和MPCore是ARM Limited公司在欧盟和其它国家的商标。本新闻稿中提到的其它产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。