2011年2月10日

高级无线调制解调器解决方案与平台供应商瑞萨通信技术公司(Renesas Mobile Corporation,以下简称“瑞萨通信技术”)于2011年2月10日宣布将在“2011年移动通信世界大会(MWC)”上展示业内首款移动应用处 理器片上系统(SoC)SH-Mobile APE5R.。该产品采用了Imagination Technologies公司的POWERVR SGX MP™(多处理器)图形,速度极快,比现有器件的图形性能增强了5倍,为高级智能电话和移动互联网器件(MID)提供了多核计算与高端多媒体。

 

  瑞萨通信技术将在2011年2月14~17日举办的MWC 2011上、在合作伙伴高级多媒体芯片技术公司Imagination Technologies公司的展台(1号大厅1D45展台)处展示SH-Mobile APE5R应用平台内使用的POWERVR SGX MP的出色图形处理功能。

 

  瑞萨通信技术首次展出了新型移动应用处理器SH-Mobile APE5R,芯片内部集成了主频为1.2GHz的ARM® Cortex™-A9 MPCore™,高性能、低功耗和双核设计与Imagination Technologies公司多核POWERVR系列5XT MP 图形技术的业内首款设计为无线行业设定了新标准。除了高级计算性能以外,SH-Mobile APE5R还提供了极高的移动和嵌入式图形性能,是现有产品的5倍以上。它能够通过大幅提升单位面积(mm2)和单位功率(mW)的性能都能达到图形芯片 的新高度,在移动计算领域取得了突破性进展,将面向智能手机和MID厂商,开发拥有主机级别游戏效果和豪华用户界面的产品。

 

  SH-Mobile APE5R芯片内部集成了多核计算ARM Cortex-A9 MPCore和POWERVR SGX MP的多核图形以及瑞萨通信技术推出的、享誉无线行业的、先进应用处理器系列的各种多媒体性能。可编程、内置超低功耗视频处理子系统、通过H.264高清 晰度(1080p/60fps)视频格式支持(编码和解码)、HD 1080p立体3D(S3D)视频与面向扩展音乐回放的独立音频子系统实现了当今最高级的移动视频体验。这全都与基于瑞萨通信技术丰富的高集成度SoC和 多核系统设计经验的创新型低功耗管理方法有关。SH-Mobile APE5R为移动应用处理器平台设定了行业标准,提供了终极计算和图形性能,并将不断追求智能手机和MID厂商所需的低功耗要求。

 

  Imagination Technologies公司市场营销部副总裁Tony King-Smith说:“业界领先的厂商需要高性能POWERVR图形来提供移动游戏、创新型个人导航和生动的用户界面,以及利用OpenCL进行基于 GP-GPU的图形处理。这些应用程序推动了上行通路上移动和嵌入式产品内GPU所需的计算密度的发展。使用这些应用程序的用户推动了智能手机和平板电脑 事业的发展,他们在积极选择可以提供最佳性能的产品,他们不会满足于‘够好的’图形。瑞萨通信技术的新型SH-Mobile APE5R能够让移动和嵌入式图形器件提供更好的图形用户体验,我们很高兴最新器件展示了我们与瑞萨通信技术的长期合作伙伴关系的价值。”

 

  瑞萨通信技术公司SoC事业部副总裁Toshihiro Hattori说:“高速计算成了当今智能手机的主流。然而我们发现,现在强烈需要不断提升图形性能,以便支持激动人心的游戏体验和丰富的用户接口应用, 进而实现智能手机的差异化。通过将Imagination Technologies公司具有同类最佳图形性能的POWERVR SGX MP技术应用到瑞萨通信技术SH-Mobile APE5R高级移动应用处理器中,我们的用户能够开发出极具吸引力的差异化产品,从而满足新的用户需求。”

 

瑞萨通信技术公司(RMC)是瑞萨电子株式会社(TSE:6723)的全资子公司,主要为移动电话、车载娱乐解决方案、消费电子和工业应用提供先进和创新 的产品和服务。瑞萨通信技术公司主要经营宗旨是开发、生产和供应以通信为中心的芯片组和基于这些芯片组的完整硬件和软件平台以满足市场需求。产品包括高性 能应用处理器的完整的移动芯片组、业界领先的无线调制解调器、高集成度的射频设备和智能电源管理解决方案,并致力于为客户提供完整的系统和专业软件技术。

 

(注)
ARM是ARM公司的注册商标,ARM Cortex和MPCore是ARM有限公司在欧盟和其他国家的商标。POWERVR SGX MP是Imagination Technologies公司在欧盟和其他国家的注册商标。本新闻稿中出现的产品或服务商标及其他名称均为各自所有者所有的注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。