高级无线调制解调器解决方案与平台供应商瑞萨通信技术公司(Renesas Mobile Corporation,以下简称“瑞萨通信技术”)于2011年2月9日宣布将在2011年2月14~17日举办的“2011年移动通信世界大会”上利 用诺基亚西门子通信公司的设备、在1800MHz的频谱下进行端至端长期演进(LTE)演示。
该演示利用了诺基亚西门子通信公司的基站设备和瑞萨通信技术高集成度LTE三模调制解调器的测试平台。两家公司就符合3GPP(第三代合作伙伴计划)无线电性能要求的1800MHz LTE(LTE1800)展开了合作,表明LTE1800将很快推向商用市场。
在LTE发展的初期,大部分的精力用在了新分配的频段内使用,忽略了现有的频谱再利用的重要性。1800MHz频带现在已经广泛应用于GSM领域,逐渐成 为LTE发展的关键频带。目前很多运营商在该频带上拥有很宽的带宽,可以实现20MHz配置,因而它特别适合大容量、高吞吐量宽带无线网络中使用。
瑞萨通信技术动和诺基亚西门子通信率先证明了1800MHz LTE技术在端至端配置(包括网络与用户设备)中的技术可行性。
诺基亚西门子通信公司网络系统产品管理部主管Thorsten Robrecht说:“LTE 1800MHz频带具有覆盖好与带宽大的特点。它对于在无法为LTE提供其它频谱的国家采用LTE具有极为重要的作用。我们现在与瑞萨通信技术的演示 LTE1800,旨在说明这是一个多么经济的、实现LTE商用化的方法。我们会继续密切合作,以确保它能够顺利进入市场。”
瑞萨通信技术公司高级副总裁Heikki Tenhunen说:“与诺基亚西门子通信公司这样的基础设施供应商建立深厚的长期关系对于确保我们的产品发展路线图和技术部署计划的一致性具有非常重要 的作用。我们与诺基亚西门子通信公司密切合作多年,向市场推出了包括LTE1800在内的、能够造福消费者和运营商的技术。”
瑞萨通信技术公司(RMC)是瑞萨电子株式会社(TSE:6723)的全资子公司,主要为移动电话、车载娱乐解决方案、消费电子和工业应用提供先进和创新 的产品和服务。瑞萨通信技术公司主要经营宗旨是开发、生产和供应以通信为中心的芯片组和基于这些芯片组的完整硬件和软件平台以满足市场需求。产品包括高性 能应用处理器的完整的移动芯片组、业界领先的无线调制解调器、高集成度的射频设备和智能电源管理解决方案,并致力于为客户提供完整的系统和专业软件技术。
(注)
本新闻稿中提到的产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。