高级半导体解决方案的主要提供商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)于2011年1月31日正式宣布推出光学耦合MOSFET PS7901D- 1A。该器件通过使用光信号传输,达到了在封装内完全电气绝缘。
PS7901D- 1A型器件的最大特点是采用全球最小级别、尺寸只有2.9毫米(mm)×2.3毫米的4针超小型扁平引线封装,面积比瑞萨电子现有的PS78系列产品减小 了40%,同时可以保证与瑞萨电子现有产品相同的500伏(V)隔离电压。封装内的MOSFET芯片具有低输出电容和低漏电流的特性。处于关闭状态时的极 低的漏电流,使得PS7901D- 1A非常适合高频率信号控制的应用,如IC测试。
光学耦合MOSFET器件中,封装了三种不同的元件:在输入端, 一个发光二极管(LED)将电信号转换成光; 在输出端,一个光伏二极管(PVD)将光转换成电信号。另外还有一个输出MOSFET。因为用光实现信号传输,故输入端和输出端完全相互绝缘。这种类型的 设备也被称为固态传播(SSR)。
与机械传播相比,半导体传播不受磨损故障,或异物干扰。出于这个原因,机械传播在广泛的领域内,正在被固态传播(SSR)所取代,包括IC测试仪,工厂自动化设备,家用电器,通讯设备等。
目前,在计量测试市场伴随被测试器件的高速化、高性能化、多管脚数化,更紧凑,更高速的固态传播(SSR)测试设备市场的需求在增长。特别是IC测试,通 过大量开关切换信号,为提高装置的小型化和处理能力,市场上出现了对紧凑型,高速,光纤耦合MOSFET的需求。然而,减少光耦合的封装尺寸难在不仅要保 持足够的隔离距离 (注 1) 以确保足够的绝缘电压,还要实现高光耦合效率 (注 2)。
而PS7901D- 1A器件可以满足上述要求,该器件可为开发紧凑型、性能优良的产品助一臂之力。
(1) 行业领先的紧凑封装,安装面积减少约百分之四十
利用公司在光电耦合器和光耦合MOSFET器件方面多年积累的技术,改良了封装的内部结 构,从其左,右引线框架不同的高度,变为引线框架面对面。从而,有可能实现更小的封装尺寸,同时又保障了光线发射元件和光线接收元件之间的必要的距离和角 度。其封装面积为2.9 mm × 2.3 mm,约为瑞萨电子公司现有小型扁平引脚封装(4.6毫米×2.5毫米)产品的40%,但仍然保证了500伏特的绝缘电压。
(2) 实现了全球最小级别的低输出电容0.75皮法(pF)
MOSFET作为输出元件,采用了瑞萨电子的独家硅绝缘体(SOI)技术。这使得输出电 容只有0.75 pF,在同行业中最低。MOSFET的问题是,在电流关闭状态时,信号通过输出电容会有泄漏。PS7901D-1A的输出电容大约比瑞萨电子现有的紧凑型 封装产品低25%,使得有可能抑制信号的泄漏,因此PS7901D- 1A更适合高频时工作。
(3) 漏电流降低70%
通过对MOSFET栅极膜的结构优化,漏电流减少百分之七十。从现有的瑞萨电子产品100微微安(pA),降低为30微微安(pA)。这有助于实现设备的高测量精度。
瑞萨电子认为,PS7901D- 1A适合集成电路测试仪为首的,各种工厂自动化/办公设备的小型化和薄型化应用。公司正面向国内及海外积极推广销售。
PS7901D-1A的主要规格请参阅 附件 。
(注 1) 绝缘距离:
发光元件和光接收元件之间的距离。
(注 2)光耦合效率:
发光元件和光接收元件之间的透光率。
瑞萨电子PS7901D-1A的样品现已供货,售价为2.5美元。预计于2011年上半年开始批量生产,预计达到每月100万片。(定价和供货情况如有变更,恕不另行通知。)
(注)
本新闻稿中所有商标或注册商标均为各自所有者所有。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。