瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称瑞萨电子)于2011年1月25日正式宣布推出R8C族新品3MQ系列小型微控制器(MCU)。新产品带有内置式Flash存储器,支持ZigBee/RF4CE(消费类电子射频,注1)家用RF遥控国际标准,可为家用电子产品同时(如电视、蓝光磁盘记录器和空调)实现无指向性双向无线通信与业内领先的低功耗。
新款MCU产品的优势包括:内置新开发的RF收发器电路,可对应ZigBee/RF4CE,同时实现了业内领先的低功耗稳定发射/接收,发射过程中功耗仅为18mA;搭载电压1.8V、最大128KB、可完成编程/擦除的片上Flash存储器,以及可完成后台操作(注3) 功能的4KB数据Flash(注2);实现了尺寸仅为6mm × 6 mm的业内最小封装。这些优势可帮助电视等采用双向无线通信功能的产品进一步实现小型化与低功耗化。
随着近年来电视机产品尺寸不断增加的发展趋势,传统双向红外遥控逐渐暴露了难以确定电视上红外传感器位置因而不便于切换频道的劣势。此外,日益 普及的收费节 目与网络购物又向遥控器提出了双向通信功能的需求。针对于此,ZigBee联盟发布了支持双向无线通信的ZigBee/RF4CE以对应上述需求。除了电 视以外,ZigBee/RF4CE还适于空调等应用,可通过向遥控器传输温度、能耗等数据的方式来简化“能量使用情况的可视化”。凭借这一技术,该功能将 通过对用电情况的实时把握来有效实现功耗的降低,成为节能领域的一项重要支持技术。
自2004年以来,瑞萨电子一直关注着具有更低功耗和更丰富网络环境构架的ZigBee技术,并不断为其提供解决方案。在此过程中,适用于家电 产品的 ZigBee/RF4CE(适于家用电子产品)双向无线通信产品市场也在不断扩大。同时,该市场也不断面临着用户所提出的“功耗更低”、“尺寸更小”的强 烈需求。而瑞萨电子本次推出的新R8C/3MQ系列MCU产品,正是为了满足这一需求。
(1) 业内领先的低功耗
新产品搭载了全新可对应 ZigBee/RF4CE的片上RF收发器电路,实现了低于瑞萨电子原有同类产品(M16C/6B)近55%的发射/接收过程功耗,实现了仅为18mA的 发射过程功耗和25mA的接收过程功耗。而在无线通信性能方面,新产品也同时实现了?95dBm(分贝毫瓦)的接收灵敏度以及0dBm的发射输出水平,这 轻松满足了IEEE 802.15.4(注4)对接收灵敏度(?85dBm或更低)和发射输出水平(?3dBm或更高)所提出的标准。因此,R8C/3MQ系列MCU可同时实现降低系统总功耗和稳定的双向发射/接收。
(2) 编程/擦除电压为1.8V的最大128KB片上Flash存储器
R8C/3MQ 系列产品搭载了编程/擦除电压为1.8V的128KB片上Flash存储器,和具有4KB(4个模块,每个模块1KB)BGO功能的数据Flash。 1.8V电压使利用电池供电运行成为可能,而这种低电压运行所带来的功耗降低也正是环保型家用产品所需要的。4KB数据Flash BGO功能则可用于保存RF4CE应用所需的安全参数,让CPU能够在利用1.8V电压对数据Flash进行编程或擦除的同时执行指令。这使开发人员能在 创建程序的同时无需担心数据Flash编程或擦除问题,有效降低开发难度。此外,片上数据Flash的搭载还可省去使用外部EEPROM的必要。
(3) 整合全套片上外设功能的小型封装
除了可对应 ZigBee/RF4CE的RF收发器电路、Flash存储器以外,R8C/3MQ系列还在小型40引脚(HWQFN)封装内提供了加电复位、BGO等丰 富的片上外设功能。仅为6mm × 6mm × 0.5mm的封装尺寸比原有的M16C/6B产品减小了约45%,这将进一步推动系统设计趋向小型化。
根据不同的Flash存储器和RAM容量区别,R8C/3MQ系列包括5种产品版本。此外,瑞萨电子还提供同时支持ZigBee/RF4CE协议堆栈软件的评估板。
欲了解新款MCU的技术规范详情,敬请参照 独立数据表 。
(注1)
ZigBee/RF4CE:ZigBee是一种面向家庭网络和传感器网络的无线通信网络标准。其技术规范由ZigBee联盟制定。 ZigBee联盟:一个非营利性组织,总部设在美国加利福尼亚州。该组织主要通过将IEEE 802.15.4用作物理层来标准化网络层和应用界面。欲了解ZigBee联盟的更多详细信息,敬请登录网站:http://www.zigbee.org/ RF4CE(消费类电子射频)是一种符合IEEE 802.15.4要求的家用电器RF无线通信标准。
(注2) 数据 Flash:
瑞萨电子的一项独有技术,可将保存在外部可擦除只读存储器(EEPROM)内的数据保存于Flach存储器的一个区域中
(注3) BGO 功能:
该功能可在改写数据Flash内容的同时,使CPU可访问保存程序的Flash存储器和运行应用。
(注4) IEEE 802.15.4:
由总部位于美国的电气电子工程师协会(IEEE)的802.15.4工作组制定的近区无线个人局域网通信规范。
瑞萨电子已于2010年12月起供应新款R8C/3MQ系列MCU样品,定价为每颗6.0美元。预计2011年6月前可实现月总产量500,000件的目标。
(定价和供货情况如有变更,恕不另行通知。)
(注) ZigBee是ZigBee联盟的注册商标,本新闻稿中所提及的产品或服务为其各自所有者所有的商标或注册商标。
(注) ZigBee是ZigBee联盟的注册商标,本新闻稿中所提及的产品或服务为其各自所有者所有的商标或注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。