2010年10月13日 — 日本东京讯,高级半导体解决方案的主要供应商瑞萨电子株式 会社 (TSE: 6723,以下简称瑞萨电子)于2010年10月13日宣布推出两款新型32位微控制器(MCU)—— SH7268和SH7269。新产品在功能得到增强的同时,,实现了针对采用彩色TFT-LCD的数字汽车音频、消费类电子和工业应用的小尺寸解决方案。 这些新型的MCU拥有以下优势: (1) 大容量2.5 MB片上SRAM,是此前SH7266 MCU容量的二倍,在不采用任何外部RAM的情况下,能够显示WVGA分辨率的图片(800 × 480); (2) 最大CPU工作频率增长了1.8倍(现在是266MHz),性能的提升能够处理额外的系统任务及数字音频信号处理;(3) 增强型功能。如符合 OpenVG™ 1.11.1(针对嵌入式设备的标准图形处理界面(API))的2D图形加速器。
瑞萨电子 SuperH™ 系列中的新型SH7268和SH7269 MCU都采用SH2A-FPU(浮点单元)超标量CPU内核,可以提供最高的实时性能和双倍精度的浮点匹配单元,并且针对音频和图形应用集成了许多外设功能。
由于TFT-LCD板的价格持续下滑,采用嵌入式内核的各种产品现在都针对用户界面采用了彩色2D图形显示,增强了终端产品的整体感知价值,使用起来自然直 观。目前对显示器的分辨率要求越来越高(达到WVGA),这就要求在MCU之外有一个与之相适应的更大的RAM帧缓冲存储器。由于瑞萨电子的SH7268 和SH7269 MCU独有一个超大容量的内部SRAM,因此就无需外部存储器,从而节省了功率和空间、提高了性能、并降低了电磁辐射的干扰。许多应用都可以从这些特性中 获益,其中包括汽车娱乐系统和车辆状态显示、办公自动化设备、家用电器、游戏机、医疗用病人监护设备、家庭和楼宇自动化设备、防火/安全控制面板等。
下面是SH7268和SH7269 MCU新性能的几个特点:
-
(1) 大容量2.5 MB片上SRAM 支持单芯片解决方案
通过加入一个2.5MB的单芯片SRAM,当SRAM用作一个帧缓冲器存储时,新款 MCU可以为两个WVGA分辨率的屏幕存储所需的图片信息。对于采用上一代具有VGA分辨率(640 x 480)SH7266 MCU的用户而言,这是一个自然升级到WVGA的途径,无击破任何外部的帧缓冲存储器。这个内置的2.5MB SRAM还可以用来存储程序或用作工作存储器。由于存储器的空间分为六页,可以从不同的总线主控同时访问多个页面,从而使这些MCU理想用于实时处理。
-
(2) 达到266 MHz的高速运行
为了充分利用高速SRAM并为数字音频生成更快速的信号处理,最大CPU工作频率比现有的SH7266 MCU增长了1.8倍,现在达到了266 MHz。当访问SARM的1个周期用于程序存储时,便实现了最大的CPU性能。例如,更高的速度提高了系统性能,使其能够在音频回放过程中响应语音命令, 或者为免提电话应用实现降噪处理。
-
(3) 提高显示性能,包括符合2D图片加速器的 OpenVG 1.1
新款MCU包括一个2D图形加速器,支持OpenVG 1.1行业标准,提供高精度2D图形显示性能,并降低了CPU内核本身的负载,降低了存储空间面程,实现低成本的增强型HMI(人机界面)。
另外,这些MCU还包括一个硬件JPEG编码,因此能够进行图形数据缩,并以高速度进行JPEG数据解码。而且,还有数字RGA输出引脚,可支持全色显示,在WVGA分辨率下达到1700万种颜色。
通过提供一系列共12个SH7268和SH7269器件,瑞萨电 子让您可以选择带有或不带CAN接口和两个温度范围 (−40 至 +85℃ 和 -20 至 +85℃)。SH7268 MCU采用208引脚QFP封装,SH7269采用256引脚QFP和272引脚BGA封装。所有封装均采用无铅材料。
瑞萨电子将通过提供SH7260系列的新产品来满足市场需求,增加CPU性能和片上存储器容量。这些新产品都具有可满足高端应用的更高性能和更强功能,还具备更丰富的外设功能集。同时,瑞萨电子也开发了适用于低端应用产品,可以实现低成本的产品生产。
欲了解更多信息,敬请登陆网站
定价和供货情况
S瑞萨电子的新型SH7268和SH7269 MCU现已提供样品,每枚的建议零售价格分别为US$27和US$29。计划于2011年10月开始量产,每月产量为500,000枚。
(定价和供货情况如果有变化,恕不另行通知。)
Key Features of Renesas Electronics' new SH7268 and SH7269 MCUs
(注) OpenVG 是Khronos 集团的注册商标。 SuperH™ and IEBus™ (InterEquipment Bus) 是瑞萨电子公司的注册商标。本新闻稿中出现的其它产品和服务名称为其各自所有者的商标和注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。