2010年10月06日—日本东京讯 高级半导体解决方案领导厂商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称瑞萨电子)正式宣布推出面向汽车发光二极管(LED)前照灯的新款控制IC— µPD168891 。
µPD168891 IC 控制IC的主要特性包括 (1) 可用于实现LED恒流驱动的集成式电流控制功能和用于驱动外部金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的预驱动器功能; (2) 具备包括LED电流和外部MOSFET过流保护等对汽车应用至关重要的集成式保护功能;(3)采用新开发的小型、低热阻封装。新款器件可与其它器件(如 MOSFET、肖特基二极管和扼流线圈)结合,用以构建用于驱动LED前照灯的电子控制单元,如汽车前照灯等。
µPD168891 通过整合LED恒流驱动所需的功能和其他功能等设计,来满足汽车前照灯应用的要求。
该器件的主要功能如下:
µPD168891 可为12(最大值)个串联电源LED提供恒流驱动控制。其升压开关频率最高可设为500kHz,比防止干扰汽车音响系统所需的AM射频稍低。支持LED驱 动,电源电压范围为6~28V。集成式预驱动器电路可以驱动2个功率MOSFET,能够在保护设备内实现升压驱动和电流线路切断。
µPD168891 整合了多种保护功能,包括:LED电流和外部MOSFET过流保护、过压/过载(LED)开路保护、LED引脚短路保护和过热保护。
此外,该器件具有的诊断功能,可在故障触发保护功能时,输出其状态信息。其具备的“关断”功能可控制外部功率MOSFET,以禁用电流线路。上述功能可使车体控制模块等高级单元得以实现,并可监测电子控制单元的状态和防止电流引发的其他问题。
为了降低发热量和缩小电路板尺寸,µPD168891 控制IC采用新开发的小型、低热阻封装(48-引脚VQFN封装,7mm × 7mm,无铅),使构建更小巧轻便的汽车控制单元成为可能。
瑞萨电子新款µPD168891 控制IC的样品目前已开始供应。100件的价格为5美元。预计2012年上半年开始批量生产。
欲了解瑞萨电子新款控制IC的主要技术规范,敬请参照独立数据表 。
备注:
其他所有注册商标或商标均为其各自所有者的财产。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。