2010年9月15日 — 全球首屈一指的MCU供应商,也是全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE: 6723,以下简称瑞萨电子)正式宣布推出单芯片电源管理IC(PMIC)。该产品用于支持即将问世的® Atom™ 平台 (编码名称: “Oak Trail”),可为平板电脑和上网本带来更高的能效和更加丰富的多媒体性能。“Oak Trail” 也将成为瑞萨电子PMIC解决方案所支持的第二个基于Atom处理器的平台。
瑞萨电子新的µPD9977 PMIC 解决方案将为未来采用Intel Atom平台的设计者提供以下主要优势:
支持平板电脑和上网本的小波形因数、单芯片解决方案;
支持“Oak Trail” 高级电源管理功能,在完全高清视频播放状态下,可使功耗平均降低50%;
优化的电压调节功能可使能效和轻载效率性能得到显著提升;
提供包括PMIC示意图和外设参考图在内的完整技术文档和支持附件,可帮助用户加速其设计的实现。
基于上述这些PMIC所提供的性能,未来的设计者不仅可通过Intel Atom平台设计出使用寿命更长的电池,还能使产品具有更好的便携性和使用性能。这将为终端产品用户与家人及朋友随时保持联系、实时接收信息、确保在室外正常工作等提供良好的通信环境。
瑞 萨电子第三MCU业务部,系统模拟组高级经理Masahiko Kashimura说:“为了满足越来越多的用户对实时连接沟通日益增加的需求, ‘Oak Trail’ 等新的平台也得到了不断的发展。而对于平台的开发而言,更高的能效和更小的波形因数至关重要。瑞萨电子基于Intel处理器的新型µPD9977 PMIC就是利用了核心硅技术,延长移动多媒体器件寿命的成功案例。我们很高兴能与许多领先的OEM和ODM展开密切合作,帮助他们开发下一代超薄平板电 脑和上网本。”
供货情况
µPD9977 PMIC 的样品和量产供应将与 “Oak Trail” 平台的发布相一致,计划为2011年第一季度。
瑞萨电子的PMIC解决方案可为智能手机、超薄平板电脑、上网本等各种便携式 器件提供可升级性。瑞 萨电子为基于Intel的处理器平台-Z6xx系列(原 “Moorestown”) 和 “Oak Trail.” 提供了PMIC解决方案。此外,PMIC解决方案设计还可用于全球采用各种波形因数的40多种设计中。
当瑞萨电子的PMIC解决方案整体用在基于Intel Atom平台的Z6xx系列中时,将实现更好的精细OS电源管理 (原 “Moorestown”),使功率状态降到最低(S0i1和S0i3),更好的实现Intel的突破式性能技术。
此外,为了帮助设计者快速理解PMIC解决方案,瑞萨电子还为其PMIC解决方案开发了专用工具,这将有效缩短软件开发时间,使系统能够更快问世。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。