高度集成的TW8844可即时显示后视摄像头实况视频,使防止倒车事故的能力超出行业标准4倍
美国加州、MILPITAS --- 2017年7月11日 — 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE: 6723)子公司Intersil今天宣布,推出可与最新一代汽车SoC相连接的业内首款专门为汽车应用而设计的全高清LCD视频处理器---TW8844。高度集成的TW8844是建立在Intersil业内领先的车载信息娱乐和显示系统等领域的技术之上,是首个具有模拟视频解码器、两个标量和MIPI-CSI2 SoC接口的高清(HD)1080p LCD视频处理器。
TW8844提供汽车制造商所需的高可靠性,以确保后视摄像头系统符合美国联邦机动车安全标准(FMVSS-111)和防止倒车事故造成人员伤亡。TW8844可帮助实现从模拟到数字摄像头系统的过渡,并支持许多视频接口和最大1920 x 1080全高清LCD面板分辨率。TW8844 LCD视频处理器是汽车中控台/音响本体、全屏后视镜、组合仪表显示屏和双头枕后排座椅娱乐系统应用的理想之选。
全球汽车制造商都开始为新车型配备后视摄像头系统。按照《美国儿童交通安全法》的要求,美国国家公路交通安全管理局在2014年3月出台法规,要求汽车制造商对重量低于10,000磅的汽车必须安装“车尾能见技术”(rear visibility technology)。新FMVSS-111法规规定,驾驶员倒车时必须能够看到车辆后方区域,将盲区范围降到最低。该法律旨在减少因倒车事故(其中许多事故涉及儿童)而造成的人员伤亡。按照FMVSS-111法的要求,从2018年5月起,在美国销售的所有新车都必须配备后视倒车摄像头,而且后视摄像头视频必须在驾驶员挂倒档后2秒钟内开始显示。
带有MIPI-CSI2输出的TW8844视频处理器和带有BT.656输出的TW8845视频处理器均超过了FMVSS-111法的要求,能在汽车点火后不到0.5秒内显示具有图形叠加的实况视频。TW884x提供稳健的后视摄像头架构,以解决目前更复杂的中控台系统固有的快速启动可靠性问题。目前的车载音响本体容易出现操作系统(OS)软件冻结和挂起,造成显示图像的冻结,或妨碍后视摄像头显示实况视频。由于SoC运行的操作系统日益复杂,软件冻结和挂起问题变得更加常见。TW884x可通过监测SoC和摄像头输出来确定其是否处于冻结或错误状态,从而消除了这个问题。如果TW884x检测到任何问题,它会绕过SoC并即时显示后视摄像头视频。
Intersil公司精密产品高级副总裁Philip Chesley表示:“TW884x的冻结检测功能采用硬连接方式,在发生阈值违规时可触发中断信号,以确保汽车后视摄像头符合FMVSS-111法规要求,并即时显示实况视频。此外,TW884x的后视摄像头旁路架构可使摄像头到显示器信号路径与信息娱乐系统分开,帮助汽车制造商更轻松地达到摄像头系统的ISO 26262功能性安全评级标准。”
- 支持来自模拟或数字高清摄像头的多种视频输入:
- 10位ADC NTSC/PAL模拟视频解码器支持差分、伪差分和单端复合视频输入(两个差分或四个单端),内置对电池短路和对地短路诊断功能;
- 两个独立的数字RGB输入端口,每个端口都具有最高24位RGB @160MHz(1080p);
- 两个LVDS OpenLDI输入端口(与第二个DRGB输入共享引脚),支持单通道或双通道输入模式,单通道模式下每个通道100MHz(最大值),双通道模式下160MHz;
- 支持一个全高清输入(1080p)或两个高清输入(720p);
- 提供系统灵活性,以驱动大多数LCD面板:
- 针对TTL/TCON的LCD路径,高达24位DRGB,160MHz(最大值);
- LVDS OpenLDI:双通道;单通道模式下每通道100MHz(最大值),双通道模式下160MHz;
- TW8844支持4通道(lane)MIPI-CSI2输出,最大分辨率1080p,最大速率1Gb/通道
- TW8845支持对SoC的BT.656输出,最大分辨率720p
- 两个输入测量引擎带有冻结/异常图像检测诊断功能,用于监测来自SoC和摄像头的输入。
- EEPROM快速启动允许寄存器编程,且无需外部微控制器
- 两个独立的H/V标量,支持1080p(1920 x 1080)最大输出分辨率,允许同时处理两个不同的输入源,同时向SoC和显示屏输出不同的数据,或者用不同的内容同时驱动两个显示屏。
- 自动对比度调整(ACA)、白平衡和伽玛校正可优化视频质量。
- 平滑的输入切换使得在切换各种输入源时屏幕无闪烁
- AEC-Q100,2级认证,-40°C至+105°C工作温度范围
TW8844和TW8845可与瑞萨电子的R-Car SoC系列,以及ISL78302双路LDO、ISL78322双路2A/1.7A同步降压稳压器和ISL78228双路800mA同步降压稳压器结合使用,为TW884x、SoC和车载信息娱乐系统电路板上的其他关键元件提供电源轨。
观看关于TW8844解决方案的视频,敬请访问:http://www.intersil.com/en/tools/videos/tw8844-auto-lcd-controller-overview.html。
带有MIPI-CSI2输出的TW8844视频处理器现已供货,产品采用14mm x 20mm 156引线LQFP封装。了解更多有关TW8844和评估板的信息,敬请访问:http://www.intersil.com/products/tw8844。
带有BT.656输出的TW8845视频处理器现已供货,产品采用14mm x 20mm 156引线LQFP封装。了解更多有关TW8845和评估板的信息,敬请访问:http://www.intersil.com/products/tw8845。
Intersil、Intersil标识为瑞萨电子株式会社子公司Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。