96%的最高效率和业内最低静态电流使ISL91127和ISL91128成为低电压电池供电系统的理想之选

2016年8月16日

美国加州、MILPITAS --- 2016年8月16日 —创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出ISL91127和ISL91128高效率升压-降压稳压器。作为业内领先的Intersil升压-降压稳压器系列的最新成员,这些器件提供4.5A开关、高达96%的同类最佳效率以及紧凑的尺寸,是提供系统电源或为便携电子设备的外设进行供电的理想选择。它们提供30µA业内最低静态电流,可保证优异的轻负载效率。

在输入电压可能高于或低于输出电压的手持设备应用中,与升压稳压器+旁路解决方案相比,升压-降压稳压器可提升效率,并提供更长的电池续航时间。随着市场要求越来越小的占位面积,Intersil的ISL9112x紧凑型QFN和WLCSP封装可帮助实现具有最高效率,并同时提供设计灵活性和便利性的电源设计。

ISL91127和ISL91128支持降压、升压或升压-降压工作模式(具体取决于输入与输出电压间的关系),并提供不同工作模式之间的平滑转换,以防止噪声和短时脉冲波干扰。该功能与用于提供具备超低静态电流的优异轻负载效率的Intersil专利技术相结合,可在所有条件下使效率最大化。这对通过降低便携式及移动应用的耗电和散热来延长电池续航时间非常关键。

这些新型升压-降压稳压器的1.8V - 5.5V宽输入电压范围支持多种电池拓扑,其1V - 5.2V的宽输出电压范围与3A输出电流相结合,提供了最大的设计灵活性。ISL91128还提供I2C可编程动态输出电压调节功能,从而消除了对反馈电阻的需要,并允许设计的重复利用,以满足多种输出电压需求。

Intersil移动电源产品高级副总裁Andy Cowell表示:“设计手持设备的工程师持续面临开发更小、更长工作时间的产品的压力,无论是最新的可穿戴设备、便携式医疗设备还是下一代智能手机。Intersil因此致力于提供具有卓越瞬态响应的最高效功率输送。我们的最新升压-降压稳压器,利用我们在要求最苛刻的移动应用中的多年经验,以紧凑和易于使用的封装,向客户提供电池供电状态下更长的设备工作时间。”

  • 30uA典型静态电流:在业内大电流升压降压产品中为最低水平
  • 效率可达96%(PVIN = 3.6V,Vout = 3.4V~4V,Iout = 200mA)
  • 升压模式下输出电流可达3A(PVIN = 3V,Vout = 3.3V)
  • 1.8 - 5.5V输入电压,输出电压可调节或固定于3.3V
  • 全面的欠压、短路和热故障保护,确保安全的工作条件和可靠的系统运行
  • ISL91128提供对输出电压的I2C动态电压调节,并提供振铃抑制,以实现优异的EMI性能

ISL91127和ISL91128可与ISL9003AISL9016ISL9021AISL9001A LDO结合使用,以支持多个输出轨和纹波改进。如果需要额外的高压输出轨,它们还可与ISL9113同步升压转换器和ISL91133升压稳压器协同工作,或者与ISL9104ISL9103同步降压转换器协同工作,以提供低压输出轨。

ISL91127IR现已供货,产品采用4mm x 4mm 20引脚 QFN封装。ISL91127采用20凸点2.15mm x 1.74mm WLCSP封装。ISL91127IRN-EVZ固定电压3.3V评估板和ISL91127IRA-EVZ可调电压评估板也已供货。欲知更多信息,请访问www.intersil.com/products/isl91127

ISL91128现已供货,产品采用20凸点2.15mm x 1.74mm WLCSP封装。欲知更多信息,请访问www.intersil.com/products/isl91128

 

Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。