汽车级ISL78610电池监测器和ISL78600电池管理器助力实现达到ASIL-D标准
2016年6月21日

美国加州、MILPITAS--- 2016年6月21日—创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出12芯锂离子电池组监测器---ISL78610。该器件提供电池均衡和准确的电压与温度监测功能,以保护混合动力汽车、插电式混合动力汽车及纯电动汽车中的锂离子电池组的安全。系统设计师可将ISL78610用作独立的电池组监测器,或者与高准确度ISL78600多芯电池管理器结合时用作冗余备用器件。这一强大的组合使汽车制造商能够达到更高的ISO26262汽车安全完整性等级(ASIL)D级。

 

具有丰富特性的ISL78610可监测和平衡多达12芯锂离子电池,且可以准确读取电压数值并诊断结果。这使系统设计师能够根据绝对电压水平、基于准确的信息做出决定,而不是仅仅简单地提示“系统不正常”而已。ISL78610包括参考电压、14位模/数转换器、以及用于控制和数据的寄存器,同时通过其2Mbps SPI接口直接连接至微控制器。该器件还提供四个外部温度输入,并包括针对所有关键内部功能的故障检测和诊断。

 

Intersil的电池监测和管理IC可满足下一代汽车电池组系统对安全性、可靠性和高性能的严苛要求。ISL78610和ISL78600组合在一起,可提供内部和外部故障检测,如明线、过压和欠压、以及温度和电池平衡故障等,以减少电池组故障。多个器件可通过菊链方式连接起来,使用具有超出汽车生产商要求的业内领先抗瞬变和抗电磁兼容性/电磁干扰(EMC/EMI)的专有通信系统,来支持具有多达168芯的锂离子电池系统。Intersil的菊链架构使用低成本电容式隔离技术(采用双绞线)将多个电池组堆叠在一起,同时IC的内部保护功能可防止热插拔和高压瞬态事件。如果与主微控制器的通信中断,看门狗定时器会自动关断菊链IC电源。

 

Intersil精密产品高级副总裁Philip Chesley表示:“ISL78610电池组监测器为客户提供了锂离子电池组监测与控制特性的完美产品。将该监测器与ISL78600电池组管理器结合,还可以为汽车生产商提供达到苛刻的ASIL-D标准所要求的电池管理系统具备的可靠性、准确性和冗余度。”

 

  • 能够以±10mV的测量精度监测多达12节电池电压
  • VBAT测量精度为±100mV
  • 测量绝对电压而非预设电压水平
  • 内部及四个外部温度监测输入
  • 如果与主控制器的通信中断,看门狗定时器会关断器件电源
  • 集成针对所有关键内部功能的系统诊断
  • 2 Mbps SPI接口提供与微控制器的通信
  • AEC-Q100-2级认证,工作温度范围:-40°C至+105°C

 

  • 能够以±1.5mV测量精度监测多达12芯锂离子电池电压
  • 电池电压扫描速度为每节电池20μs
  • 无源平衡
  • 集成系统诊断功能,包括电池过压和欠压、过温、电池监测明线、温度监测明线、VBAT和VSS连接完整性、参考电压和振荡器功能
  • AEC-Q100-2级认证,工作温度范围:-40°C至+105°C

 

ISL78610现已供货,产品采用10mm x 10mm 64引线TQFP封装。欲知更多信息,请访问:www.intersil.com/products/isl78610

 

Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。