美国加州、Milpitas --- 2016年2月18日 —创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内首款支持双向输电的单芯片升压-降压电池充电器解决方案---ISL9237,其采用USB Type-C™可反转(正反插)连接器,应用于超极本、平板电脑、各种便携式电子产品和移动电源。Intersil的单芯片窄范围VDC(NVDC)电池充电器解决方案和竞争对手的升压-降压双芯片充电解决方案相比,单芯片解决方案可减少一个升压器IC和电感,帮助客户节省物料成本多达40%。ISL9237利用Intersil的R3™调制专利技术,实现无噪声运行、卓越的轻负载效率和超快瞬态响应,以延长电池续航时间。
ISL9237支持USB 3.1规范,作为可向1-3单元锂离子电池提供降压模式、降压-升压模式和升压模式的业内首款单芯片电池充电器,成为新兴的USB-C™生态系统一员。另外它还通过out-5V反向降压模式支持USB On-The-Go(OTG)特性,并将传统的双阶段充电简化为单阶段升压-降压模式,从而提高效率。USB Type-C型接口支持通过单根线缆传输数据、视频和功率高达100W的电力。
在充电模式下,ISL9237可从广泛的DC电源(AC/DC充电器适配器、USB输电 [PD] 端口和任何旅行适配电源)获得电力输入,从而为最多包括3个串联单元的锂离子电池组充电。ISL9237还能在只连接到一个电池、只连接到一个适配器或者同时连接到二者的条件下工作。ISL9237的系统turbo模式有助于电池和充电器适配器在负载超出适配器供电能力时联合为系统供电。在turbo模式下,ISL9237可快速“开启”电池BGATE FET来提供系统需要的电力。此外,ISL9237的5V - 20V宽输入电压范围有助于加强USB-C生态系统,以支持新的移动电源产品。请观看关于ISL9237解决方案的视频。
Intersil公司移动电源产品高级副总裁Andrew Cowell表示:“移动电子产品的客户开始依靠Intersil的电池充电和电源管理创新技术来开发全球最高效的设备。ISL9237是市场上首款单芯片USB-C电池充电器解决方案。它显著突破了原先的限制,以帮助我们的客户开发更薄、电池寿命更长的产品。”
ISL9237电池充电器是Intersil移动计算电源管理解决方案系列的最新成员,该系列的其他解决方案包括ISL95852 Vcore PMIC、ISL95908外设PMIC和Intersil的分立PWM控制器(ISL95853/54/55/57)。这些产品使用英特尔第6代酷睿处理器为符合IMVP8规范的系统供电。
- 适用于1、2 或 3 单元锂离子电池的降压-升压NVDC充电器
- 3.2V - 23.4V(无死区)输入电压范围
- 2.4V - 13.824V系统输出电压
- 工作频率可达1MHz,允许使用尺寸更小、成本更低的电感,并可在充电器处于DCM模式时自动降低开关频率,无可闻噪声
- ASGATE FET控制:主动控制涌入电流,防止FET受损
- 针对充电器VDD的LDO输出
- 符合英特尔PROCHOT# 和PSYS规范,防止电池压降、适配器过流、电池过流和过热
- 允许对电量耗尽的电池进行涓流充电
- 带适配器电流监测器(AMON)和电池放电电流监测器(BMON)的SMBus/I2C可编程限值设置
- 可通过SMBus控制命令激活电池学习模式,实现电池电量计的校准
ISL9237降压-升压电池充电器现已供货,产品采用4mm x 4mm 32引线QFN封装。欲知有关ISL9237的更多信息,请访问 www.intersil.com/products/isl9237。
Intersil、R3和Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。