基于专利技术,新ISL95852 PMIC可使电路板空间缩小50%, 新ISL95521电池充电器可延长电池续航时间
2015年9月29日

美国加州、MILPITAS -- 2015年9月30日 —创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出用于二合一变形本、超极本和平板电脑的最新节电解决方案:ISL95852高度集成电源管理IC(PMIC)和ISL95521电池充电器。两款器件均满足英特尔的IMVP8规范,可支持其最新“Skylake”第6代英特尔酷睿处理器。ISL95852和ISL95521利用Intersil拥有专利的R3™调制技术,可提供一流的轻负载效率、优异的调节精度和快速动态响应,从而帮助改善系统电源管理,延长电池续航时间。

 

ISL95852是针对IMVP8平台的业内集成度最高的Vcore PMIC。其4mm x4mm尺寸和高开关频率有助于使用小尺寸外部电感和电容,可比分立解决方案缩小50%的电路板空间。ISL95852集成了控制功能、MOSFET驱动器、功率MOSFET以及对三个同步降压开关稳压器的故障监测与保护功能。这些高效率稳压器可将来自电池或AC适配器的系统电压,转换成核心处理器、图形处理器和系统代理(systemagent)需要的三种电压。ISL95852的可编程开关频率是竞争对手解决方案速度的2倍,并可在负载瞬变期间进行调节,最高可至1.3MHz。

 

ISL95521是业内首款Hybrid Power Boost(HPB)和Narrow VDC(NVDC)组合式电池充电器。其充电电流精度为1.2%,比竞争对手解决方案高4倍,并可延长电池续航时间和支持更快的系统测试与校准,以帮助提高生产良率。ISL95521组合式电池充电器可通过引脚配置为HPB或NVDC模式,从而无需重新设计电路。两种配置均支持2单元至4单元锂离子电池以及系统turbo-boost模式,这有助于在系统负载的电力需求超过AC适配器的支持能力时,使电池和AC适配器协同工作,以满足系统负载要求。HPB充电器配置在turbo模式下可使电池增加对系统总线的供电,而NVDC充电器可快速打开电池BGATE,以帮助适配器提供系统电力。

 

Intersil公司移动电源产品高级副总裁Andrew Cowell表示:“我们客户的最新移动计算设备即将上市,在Intersil的创新解决方案的支持下,这些产品具有更轻薄的外形和一整天的电池续航时间。ISL95852 PMIC和ISL95521组合式电池充电器是我们电源管理解决方案系列的最新成员,助力打造市场上最高效的移动设备。”
 

Intersil的完整IMVP8合规的电源管理解决方案(还包括ISL95908外设PMIC)可支持CPU/GPU、电池组以及子系统外设:闪存、USB、HDMI、音频、传感器、摄像头模块和WiFi。
 

  • 用于英特尔IMVP8 CPU的高度集成电源管理 IC
  • 三个高频集成式 FET 开关稳压器生成核心处理器、图形处理器和系统代理电压轨
  • 全面的过流、过压、欠压和过温故障保护,提供报警信号
  • I2C总线允许系统故障监测、启用(enable)控制、可配置 GPIO 和输出电压偏移编程
  • PROCHOT# 和PSYS监测功能可将来自 AC 适配器或ISL95521电池充电器的系统电源信息,传送至ISL95852 PMIC,然后进行数字化处理并发送至CPU
     
  • 可通过引脚配置为HPB充电器或NVDC充电器,使AC适配器能够在turbo模式下提供系统电力
  • 保护功能包括针对系统低电压、适配器过流、电池过流、系统过热、适配器/电池限流的PROCHOT#和PSYS指示灯
  • 结合适配器/电池电流监测器的SMBus可编程极限设置,以及1.2%高精确度可帮助延长电池续航时间
  • NFET可主动控制突入电流,以防止FET受损
  • 防止系统崩溃和内存丢失:当电池组在turbo和学习(learn)模式期间断连时,适配器可立即接管系统负载
  • 从350kHz至1MHz的16个开关频率选项,有助于使用尺寸更小、成本更低的电感
     

ISL95852 PMIC现已供货,产品采用4mm x 4mm 64凸点WLCSP封装。ISL95521 HPB/NVDC组合式电池充电器也已供货,产品采用4mm x 4mm 32引线QFN封装。

 

欲了解有关Intersil的ISL95852 PMIC和ISL95521 HPB/NVDC组合式电池充电器的更多信息,请访问www.intersil.com/pmic-charger-combo

 

Intersil、R3和Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。