美国加州、MILPITAS--- 2015年7月7日 —创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款降压-升压稳压器---ISL9120,可帮助实现对系统电源、Wi-Fi、蓝牙、内存卡或LCD模块等外围设备的高效电源管理。其自适应电流限制PFM架构提供最高98%的业内领先电源管理效率,同时实现降压模式与升压模式之间的平滑转换,可有效的避免毛刺产生,从而可以应用于对轻载效率和快速瞬态响应要求苛刻的场合。其超小外形使ISL9120非常适合用于使用电池供电的、强调移动性的电子产品,例如使用单芯锂离子或锂-聚合物电池,或者两节碱性、镍镉或镍锰电池的可穿戴设备、智能手机、智能恒温器和销售终端设备等等。
由于移动设备的广泛普及和可穿戴设备的日益流行,电源设计工程师面临如何平衡成本、外形和电源效率的挑战。用于可穿戴设备的传统典型电源使用三个DC-DC稳压器和3-5个LDO(低压差线性稳压器),这会占用宝贵的电路板空间。另外LDO也不具备降压-升压稳压器的高效率和可靠性,还会牺牲性能。例如,如果用LDO为使用输出电压接近3.3V的锂离子电池的系统中的外设供电,则来自应用处理器的大突发电流会造成输入电压降至低于LDO调节电压,导致内存重置或系统停止运行。为解决这一问题,ISL9120降压-升压开关稳压器支持更宽的输入电压范围,并通过提供升压来避免当输入电压降至低于输出电压时,出现低压毛刺而使电池掉电。由于ISL9120只需要一个电感,并采用1.41mm x 1.41mm小尺寸封装,所以设计工程师无需在效率或外形上有所妥协。
ISL9120支持1.8V - 5.5V输入电压和1V - 5.2V可调节输出电压为设计工程师提供了满足各种设计需求的灵活性。其自适应PFM架构(包括对强制旁路模式的支持)和 2A 开关功率管既支持低负载电流也支持高负载电流,并保持一致的高效率,从而确保更长的电池续航时间和更少的热量生成。另外,该稳压器还提供800mA输出电流(2.5V输入电压和3.3V输出电压)。在无需电压调节的系统活跃期间,ISL9120会进入强制旁路模式,这可使静态电流降至小于0.5uA的极低水平。
Intersil移动电源产品高级副总裁Andrew Cowell表示:“Intersil的创新自适应PFM架构可满足针对可穿戴设备和其他4G、Wi-Fi便携产品等IoT联网节点的最关键的低功耗设计要求。新型ISL9120稳压器的小尺寸、业内领先的效率、降压-升压模式之间的平滑转换、以及对大负载阶跃的快速瞬态响应对客户极具吸引力。”
- 可达98%的超高效率,帮助减小电力消耗和热量生成
- 接受1.8V - 5.5V宽输入电压范围,支持多种电池拓扑
- 1V - 5.2V大的可调节输出电压范围,可支持多个电源轨
- 输出电流可达800mA(Vin = 2.5V, Vout = 3.3V)
- 2A开关功率管既支持高负载电流也支持低负载电流,并保持高效率
- 采用1.41mm x 1.41mm封装的超小外形,帮助节省电路板空间,只需一个电感
- 41uA静态电流最大限度提高轻负载效率,帮助降低功耗
- 自动和可选择强制旁路省电模式使静态电流减小至低于0.5uA
- 欠压、短路及过温全面保护
ISL9120降压-升压稳压器现已供货,提供9-bump WLCSP和QFN两种封装形式。提供两款用于评估器件特性和性能的ISL9120评估板ISL9120IIN-EVZ(3.3Vout)和ISL9120IIA-EVZ(可调节Vout)。
欲知有关ISL9120高效率降压-升压稳压器和评估板的更多信息,请访问:www.intersil.com/products/isl9120。
Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。