新ISL2802x系列提供广泛的特性和最高集成度,是通讯、工业及消费电子产品设计的理想选择

2014年7月22日

美国加州、MILPITAS--- 2014年7月22日 — 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出支持0V - 60V宽输入共模电压范围的ISL2802x系列数字电源监测器。ISL2802x系列有三款产品,这些高集成度的器件提供包括全功能双向检测、电源侧和接地侧的数字电流检测和电压监控在内的一系列功能,通过一个I2C接口与主控联接,集成的16位模/数转换器(ADC)可实现高精度的测量。ISL2802x数字电源监测器具有极小管脚数量和封装,以及超宽的工作温度范围,是通讯、工业及消费电子应用设计中的理想选择。

电流、电压和功率检测是电子器件实时监控的基础,并对电源系统的安全可靠工作至关重要。运用简单的运算放大器和电流检测放大器也可以完成这些功能,但需要复杂的模拟设计,同时提供的实时系统信息有限。通过关键的架构创新,Intersil的ISL2802x数字电源监测器集成了许多常见的电子功能模块,很高的集成度来简化系统的设计,同时保持了检测的高精度性能。

ISL2802x系列由三款独特产品组成,ISL28023是一款兼容PMBus的全功能数字电源监测器,在一个芯片上集成了多个模拟比较器、一个稳压器、一个数/模转换器(DAC)和一个低压辅助通道。ISL28025是一款高精度数字电源监测器,带有多个集成模拟比较器和一个集成稳压器。ISL28023/5的集成模拟比较器允许对输入进行连续监测,这带来了极快的响应时间(500nS),可支持实时报警功能,以便在需要时快速关断系统。ISL28022是一款高效数字电源监测器,非常适用于对成本要求较高的设计应用场合。

ISL2802x系列可通过集成的16位固有分辨率sigma-delta模/数转换器(典型增益误差 = +/- 0.05%)在宽输入共模电压范围(0V - 60V)内提供高精度测量,向设计工程师提供在有线、无线和数据基础设施应用中常常需要的一定设计余量。此外,-40ºC至125ºC的宽温度范围可提供更大的设计灵活性。

“我们采用了最佳的电流感测放大器技术,增加了数字电源监测功能,以提供可靠和高度精确,但使用简单的数字电源监测器系列”,Intersil公司精密产品副总裁Philip Chesley表示,“客户可在简化其设计任务的同时获得各种先进特性带来的所有好处。”

  • 电源电压监测上限为60V
  • 通过I2C接口提供数字输出,兼容PMBus和SMBus
  • I2C工作电压低至1.2V
  • 3V - 5.5V工作电压,平均电流消耗只有800µA
  • 用户自定义报警门限值(OV,OC,UV)
  • 集成8位电压输出余量数/模转换器
  • 内置3.3V稳压器
  • 用于监测附加通道上的电流和电压的辅助通道
  • 通过增加一个二极管可将辅助通道配置为外置温度传感器
  • 实时警告(500ns响应时间)
  • 平均精度为+1C的内置温度传感器
  • 宽工作温度范围(-40ºC至125ºC)

ISL2802x产品系列现已供货。ISL2802x产品单价0.95美元起,1,000件起订。ISL28023全功能数字电源监测器采用24引脚4x4mm QFN封装。面向低成本设计应用的ISL28022数字电源监测器采用16引脚QFN或10引脚MSOP封装,面向手持设备及有限空间设计应用的很小封装的ISL28025采用16个焊球WLCP封装。

ISL2802x产品系列的评估套件ISL28022EVKIT1Z、ISL28023EVKIT1Z和ISL28025EVKIT1Z也已供货,产品单价70美元。

欲知有关ISL2802x数字电源监测器的更多信息,请访问:http://www.intersil.com/digital-power-monitor.html

欲知有关评估套件的更多信息,请访问:http://www.intersil.com/en/tools/reference-designs/isl2802xevkit1z.html

 

Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。