美国加州、MILPITAS --- 2014年6月11日—创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出带有集成高边和低边MOSFET的3A同步降压稳压器---ISL85003和ISL85003A。
新的ISL85003/3A降压稳压器支持4.5V -18V输入电压,可为高端服务器、网络通信和工业过程控制等领域的领先制造商的最新一代FPGA提供高效和连续的3A电流。ISL85003/3A降压稳压器的效率为同类产品最高水平,可减少功率损耗和对风扇或其他冷却系统的需要、在提高可靠性的同时延长产品使用寿命。ISL85003/3A降压稳压器提供极低的导通电阻RDS(ON),利用优化的电流模式控制器进一步提升效率和降低管芯温度,从而使复杂系统保持较低温度和防止产品故障。
许多12V基础设施与工业应用都需要降压稳压器来使系统电压步降至3.3V或更低电压,同时提供连续的3A电流。这些应用都需要高可靠性和低功率损耗来延长产品寿命和减少系统故障风险。现有3A解决方案无法满足这些应用的需要,因为它们会频繁达到其温度极限,这会降低电源管理效率和产品可靠性。
Intersil专门设计了新的3A同步降压稳压器来提供最高工作效率,使系统更稳健,并具有一致和可靠的性能。基于专有的高性能功率FET,ISL85003/3A的高边MOSFET工作电阻RDS(ON) 为65mΩ,低边工作电阻为45mΩ。这使它们成为市场上能够提供的具有最低RDS(ON)的降压稳压器解决方案,且效率高达95%。更高的效率对应于更低的核心温度,使系统保持较低温度和减轻对风扇或其他外部冷却系统的依赖。高效MOSFET还使ISL85003/3A降压稳压器适合没有昂贵冷却系统的应用条件。
ISL85003/3A降压稳压器提供轻负载模式,允许系统在功率要求下降时进入休眠模式,以有效减少功率消耗。许多应用都在降低总功耗,以满足全球各地政府规定的要求。因此,许多公司都在重新设计其产品,来满足这些更严格的新要求。特别是工业市场上出现了一批利用节能设计技术(如休眠模式)的新型高功效产品,例如高端服务器和可编程逻辑控制器 (PLC)和需要更长电池续航时间的智能家居及智能工厂应用,它们要求微控制器或FPGA在停机时间会被置于休眠模式。对于负载在满功率至低功率状态之间变化的应用,拥有轻负载模式特性可提升整体系统效率。在不需要轻负载模式的应用中,设计工程师可轻松禁用该特性,降低开关频率和简化设计。
与竞争解决方案不同,Intersil新降压稳压器的效率提升不以开关频率下降为代价。ISL85003降压稳压器的开关频率为500KHz,可与最高可达2MHz的时钟频率同步。这一高开关频率允许在设计中采用更小的电感器,有助于实现更低纹波水平,从而进一步提升效率和设计简便性。
Intersil的ISL9444 3路输出同步降压控制器与ISL85003/3A同步压降稳压器的组合可提供让系统级设计工程师有效采用来自领先制造商的最新一代多控制器核心系统芯片和FPGA的灵活性和支持。这些高度灵活的平台可见于各种工业应用,如6轴机器人控制器、并网光伏逆变器和医学影像系统。
“从工艺技术到电路设计,Intersil通过新的投资方向来帮助我们的客户提升最苛刻应用条件下的电源效率”,Intersil基础设施与工业电源产品高级副总裁Mark Downing表示,“ISL85003/3A同步降压稳压器在同类解决方案中最高效,给设计工程师带来新的效率体验、更佳的设计灵活性和简便性。”
- 针对广泛工业应用而优化
- 输入电压范围:4.5V - 18V
- 连续3A输出电流
- 最低为0.8V +/-1%的可调节输出电压
- 500kHz开关频率可选
- 开关频率可外同步至2MHz
- 高效率
- 效率高达95%
- 45mΩ 和65mΩ的低边和高边MOSFET导通电阻
- 500kHz开关频率
- 效率高达95%
- 高可靠性
- 低内部温度带来更长实际使用寿命
- 正负过电流保护
- 过压及热保护
- 带欠压检测功能的集成BOOT二极管
定价与供货
ISL85003和ISL85003A同步降压稳压器现已开始供货,产品单价1.35美元,1,000件起订。ISL85003EVAL2Z和ISL85003EVALA2Z评估板也已供货,产品单价75美元。此外还提供20美元的低成本ISL85003DEMO2Z演示板。
欲知有关ISL85003/3A同步降压稳压器的更多信息,请访问:http://www.intersil.com/products/ISL85003A。
欲知有关ISL85003EVAL2Z和ISL85003EVALA2Z评估板的更多信息,请访问:http://www.intersil.com/en/tools/reference-designs/isl85003-a-eval2z.html。
欲知有关ISL85003DEMO2Z演示板的更多信息,请访问:http://www.intersil.com/en/tools/reference-designs/isl85003-a-demo1z.html。
Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。