美国加州、MILPITAS --- 2014年6月10日—创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款符合英特尔VR12/12.5规范,带有非易失性(NVM)的6相脉宽调制控制器---ISL6388。
作为面向服务器及高端台式机应用的解决方案,ISL6388数字编程多相控制器带有多次可编程NVM,支持在设计过程中创建自定义配置,且几乎不需要使用烙铁进行调整。另外,最新版的PowerNavigator™图形用户界面(GUI)也支持该多相控制器---无需设计人员编任何代码就能方便使用Intersil的数字电源产品。ISL6388的增强型自适应脉冲定位(EAPP)专利架构使用线性控制回路提供出色的瞬态响应,可避免拍频(beatfrequency)问题并提高在瞬态响应方面的竞争力。
如今的设计工程师要求电源管理解决方案不仅满足先进处理器的供电要求,还要具备数字控制的全部编程和监控功能。ISL6388集二者之长,其快速控制回路结合全数字通信和遥测选项来实现最高的灵活性和定制化服务。ISL6388设计旨在让用户能够在八个NVM组排的每个中加载截然不同的配置,以优化其电源设计和加快开发速度,同时提供对多种设计的支持。
PowerNavigator™ GUI使ISL6388的可配置性得到进一步增强,该GUI是一种易于使用的拖放式操作界面并可免费下载,具备让设计工程师快速设置和控制任何电源架构的灵活性。PowerNavigator™的“无硬件”模式可让用户在硬件开发之前选择元件而没有设计风险。用户通过PowerNavigator™ 5.1 GUI可访问所有命令及设置配置,包括加载用于常见应用的预定义配置。这与Intersil的数字控制器解决方案结合起来有助于实现前所未有的易用性。
“Intersil先进控制器技术与我们系统设计的专业知识相结合使我们能够提供具有行业领先性能和尺寸的电源管理解决方案的高性能产品”,来自微星公司台式平台部的总经理Charles Chiang先生表示,“利用速度很快的线性回路和数字控制的优势,新解决方案提供了最大的灵活性和轻松全面优化电源设计的能力。”
在计算市场上,瞬态性能和效率是设计工程师最关心的问题,特别是在快速瞬态事件会导致拍频(beat frequency)问题的情况下。ISL6388的先进EAPP专利架构采用线性回路,可避免竞争解决方案的设置复杂性,同时提供更高带宽,从而提升系统性能和减小输出电容。通过结合可调节自动降相和二极管仿真,ISL6388能够在整个负载范围内提供高效率。
ISL6388是一种高集成度器件,它包含通过PMBus接口在内部进行补偿调节和器件设置的功能,从而减少了外元件数目。因此,ISL6388能够以最少外元件数目实现大功率6相输出,从而帮助节省电路板空间和BOM成本。
“ISL6388数字编程多相控制器通过提供具有一流瞬态响应的完全可编程数字解决方案证明了Intersil在服务器及高端台式机市场的领导地位”,Intersil基础设计与工业电源产品高级副总裁Mark Downing表示,“利用ISL6388,我们的客户能够在PowerNavigator™ GUI的帮助下快速设计和以动态方式配置其核心电源系统,以减少价格不菲的硬件变更和加快产品上市速度。”
- 符合英特尔处理器与内存供电VR12.5/VR12规范
- 可编程IMAX、TMAX、BOOT、DVID速率和地址
- 兼容SMBus/PMBus/I2C标准
- 1.5MHz总线接口,无SVID冲突
- NVM最多可存储八套配置,支持频率、固定偏差(droop)、自动(auto)及故障(OCP、UVP、CFP)编程
- 先进的线性dEAPP控制方案
- 数字式可编程补偿
- 自动降相(phase shedding)选项帮助实现跨负载的高效率
- 在负载瞬变期间提供可变频率控制以减少拍频(beat frequency)振荡
- 线性控制提供均匀分布的PWM脉冲,可在负载瞬变期间实现更佳的相电流平衡
- 电压前馈和斜率可调节选项
- 高频和PSI补偿
- 主动增相和降相功能,通过二极管仿真提供更高的轻负载效率
- 无铅(符合RoHS指令要求)40引线 5x5塑料封装
ISL6388现已开始供货,产品定价3.98美元。欲知有关ISL6388的更多信息,请访问:http://www.intersil.com/products/ISL6388。
Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。