美国加州、MILPITAS --- 2014年4月10日—创新电源管理与精密模拟解决方案的领先供应商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内首个采用极小集成式CSP封装的大电流升降压和升压开关稳压器产品系列--- ISL911XX,从而使在很小封装中提升大电流的高效率设计成为可能。Intersil通过推出ISL91110、ISL91108和ISL91117电源管理解决方案扩大了其在面向电池供电移动设备及消费电子的DC-DC开关稳压器技术领域的领先地位。ISL911xx开关稳压器的创新架构提供高达96%的效率,可延长电池续航时间和减轻手持设备大电流工作时可能引起的过热现象。该产品的专有架构支持从降压到升压的平滑过渡,可防止智能手机、平板电脑和其他基于单芯锂离子(Li)电池的系统设计中可能产生的电压抖动和噪声问题。
移动OEM厂商背负着需要差异化其设备产品的巨大压力,由于消费者不断要求这些设备以更小外形提供更高的处理能力和无缝连接,所以这些设备变得更加耗电。诸如电池续航时间缩短、信号噪声和过热等问题常常源自这些系统要求的上升,并对消费者的使用体验产生负面影响。Intersil及时推出新的ISL911xx开关稳压器帮助OEM厂商通过提升其设备的系统性能和电源效率来解决这些问题。
Intersil的ISL91110和ISL91108降压-升压开关稳压器用于移动设备,来给系统电源管理IC (PMIC)、Wi-Fi或射频(RF)功率放大器以及其他系统外围设备(如摄像头和内存接口)供电。ISL911x系列产品基于专有、完全同步的四开关架构。这种先进架构支持从降压到升压的无缝过渡,在最低单芯锂电池电压条件下提供高达2.5A输出电流,可显著提升电源效率、延长电池续航时间和防止移动设备过热。ISL91117升压转换器非常适用于实现手持设备中需要大电流和高效率的USB OTG。
Intersil的新ISL911xx系列产品提供行业领先的超快瞬态响应,能够很好的处理开关机或功放瞬间大电流脉冲而没有明显的输出扰动。这使系统能够在所有负载条件下可靠运行而没有任何信号毛刺或噪声,给消费者带来无缝的功能和改善的用户体验。Intersil的升降压稳压器还允许系统设计工程师利用其支持系统设计中的更宽电池电压范围,因为这些稳压器能够支持所有最先进的锂离子化学技术的电池。
ISL911xx系列产品在设计时考虑空间受限应用的要求,并支持使用最小尺寸的电感器和电容器,使其成为移动设备转换器解决方案的理想之选。2.6兆赫兹的开关频率可使用更小容量的电感和电容,更进一步降低了电源系统的面积。ISL911xx系列产品采用先进的晶圆级CSP封装,使器件占位面积减小至2.34mm × 1.72mm。此外,这些开关稳压器只需要一个电感器和非常少的外围元件,从而最大限度降低了总空间要求。
“在面向计算机应用的电源管理领域,许多最重要的技术进步都是Intersil首创的。我们把这些经过证明和专有的技术应用于系统变得日益复杂和耗电的移动市场”,Intersil公司移动电源产品高级副总裁Andrew Cowell表示,“我们的最新升降压开关稳压器系列是我们开发的集成度更高的高性能电源管理重要产品之一,从根本上提升了移动设备的效率。”
ISL911xx系列产品包括三个型号,专为以下应用量身定制:
- ISL91110是系列中的最大电流开关稳压器,是为智能手机和平板电脑PC OEM厂商而设计的,用作给系统PMIC、Wi-Fi或RF功率放大器或其他外围设备(如内存卡)供电的电源。ISL91110能在输入电压低至2.5V的条件下提供2A持续电流。它能帮助提升整体系统效率,这可以转变为更长的电池续航时间并防止大功率应用处理器启动时产生的瞬间大电流引发的电池电压下降而导致系统崩溃。ISL91110是要求最苛刻的大电流应用的理想选择。
- ISL91108也是为智能手机和平板电脑PC OEM厂商设计的,用作系统PMIC、Wi-Fi或RF功率放大器或其他外围设备(如内存卡)电源。它能帮助提升整体系统效率,这可以转变为更长的电池续航时间并避免四核处理器在大突发电流期间的电压不稳引起的系统崩溃。ISL91108是要求最苛刻的大电流应用的理想选择。ISL91108在轻负载条件下非常高效,令它非常适用于“始终在线”的应用。
- ISL91117是一种面向电池供电应用的高集成度升压开关稳压器。在需要很小尺寸、灵活性和效率为关键要求的应用中,智能手机和平板电脑PC OEM厂商用它来提供升压转换功能。ISL91117有固定5V输出和可调输出版本的芯片可供选择。
- 1.8-5.5V输入电压范围
- 超低内阻 FET(25mΩ N-FET, 40ΩW P-FET)
- 输出电流:可达2A DC(PVIN = 2.5V, VOUT = 3.3V
- 输出脉冲电流:可达3A DC(PVIN = 3.0V, VOUT = 3.3V, tON< 600ms, T = 4.6ms )
- 高效率:可达96%
- 2.34x1.72mm小尺寸W LCSP封装
ISL91110、ISL91108和ISL91117开关稳压器产品现已供货,单价分别为0.83美元、0.74美元和0.74美元,1,000件起订。ISL91110IIA-EVZ、ISL91108IIA-EVZ和ISL91117IIA-EVZ评估板也已供货,单价334.00美元。
欲知有关ISL911xx系列开关稳压器的更多信息,请访问:
http://www.intersil.com/products/ISL91110
http://www.intersil.com/products/ISL91108
http://www.intersil.com/products/ISL91117
欲知有关ISL91110IIA-EVZ、ISL91108IIA-EVZ和ISL91117IIA-EVZ评估板的更多信息,请访问:
http://www.intersil.com/en/tools/reference-designs/isl91110iix-evz.html
http://www.intersil.com/en/tools/reference-designs/isl91108iix-evz.html
http://www.intersil.com/en/tools/reference-designs/isl91117iix-evz.html
Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。