上任一周年的公司新CEO使公司经营建立在良好财务状况基础之上并为公司 在价值100亿美元的电源管理市场上实现成长指明道路
2014年4月9日

美国加州、MILPITAS--- 2014年4月9日 —创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,计划利用公司的雄厚技术组合和坚实的成功创新纪录来专注于面向从云计算到移动设备的各种应用的电源管理解决方案。在新管理层的领导下,Intersil恢复赢利并成功调整其业务,以瞄准电源管理市场的机遇。公司专注焦点的更新为Intersil将下一波产品带给市场搭建了舞台,这些产品将瞄准当前电子设备系统面临的最具挑战性的电源管理问题,包括效率、电池续航时间、可靠性和智能化。

“在我2013年3月加入Intersil时,我对公司的深厚积累和技术能力就充满了乐观”,Intersil公司总裁兼首席执行官Necip Sayiner表示,“在担任首席执行官一周年之际,我对我们员工在非常短的时间内取得的成就感到非常自豪。通过使公司经营建立在良好财务状况的基础上,然后把我们的精力集中于一些我们拥有高度差异化技术的战略领域,我们正在使Intersil成为下一代电源领域的领导者。”

Intersil正利用雄厚的知识产权组合结合设计与工艺创新历史来构建业内最高性能、最高效、易于使用和始终可靠的电源管理IC解决方案。公司有得天独厚的优势来将大量关键技术带给价值100亿美元的电源管理市场。例如,Intersil瞄准了潜在商机高达60亿美元的电池管理市场,他们拥有一系列专为帮助移动设备延长电池续航时间的现有产品及新产品。同在今天发布的ISL911xx降压-升压开关稳压器可以满足智能手机和平板电脑不断增加的功率要求,它是进一步完善其先进电源管理IC解决方案的一系列关键产品之一。

 

同时,Intersil使用其行业领先的数字电源技术来帮助应对工业与基础设施市场上的电源应用挑战,该市场的价值据估计为26亿美元。Intersil在2013年底推出其第四代数字电源平台,提供了非常适用于计算和通信基础设施的一流技术。另外Intersil还向客户提供数字电源模块,在今天推出了ISL8270M/71M产品系列,是目前市场上最紧凑、可靠和易于使用的数字电源模块。

“Intersil的许多焦点目标市场和战略产品将成为未来的收入增长源泉”,Stifel Nicholas公司董事总经理和资深半导体行业分析师Tore Svanberg表示。受益于Intersil创新电源管理技术的主要市场包括:

 

  • 有线和无线通信基础设施:由于基于云计算的应用和数据共享的激增,以及由此带来的数据流量的增加,在全球范围内出现了扩建网络和数据基础设施的趋势。高耗电设备需要先进的电源管理。Intersil的全面DC/DC控制器和模拟与数字电源模块解决方案正是为了提供一流的效率和功率密度,以及支持低成本设备和维护而设计的。

  • 移动终端:随着消费者要求智能手机和平板电脑有更多功能和更长的电池续航时间,移动设备的电源管理要求变得越来越复杂。使用在微处理器领域得到改进的电源管理技术,Intersil具有得天独厚的优势来提供极高效和高集成度的超小体积解决方案,来帮助延长电池续航时间。

  • 工业:Intersil提供全面的数字和模拟控制器、电源模块以及开关稳压器。这些产品能够简化电源设计,同时又具有高集成度和高效的特点,广泛应用于智能家居,智能电网、测试测量系统、医疗设备及工厂自动化。

  • 汽车:汽车电气化是摆在半导体厂商面前的最重要机遇之一。Intersil已投资于各种关键技术来满足汽车信息娱乐系统的最新视频要求以及面向混合动力及电动车的新兴电池及电源管理应用要求。

  • 航空航天:在遨游太空的几乎每颗卫星上都能找到Intersil的产品。Intersil在提供高可靠度、高效和精确的抗辐射电源管理产品来满足恶劣环境的严格电压精度要求方面拥有无可比拟的成功纪录。

 

Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。