ZL8800的无补偿控制回路和高集成度有助于简化设计,降低风险、成本及占位面积,扩充了Intersil的领先数字电源控制平台系列

2013年11月12日

美国加州、MILPITAS --- 2013年11月12日 — 创新电源管理与精密模拟解决方案的领先供应商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款可帮助复杂电源系统的设计者降低设计风险、时间和成本的高集成度创新数字DC/DC电源控制器,使其行业领先的电源管理集成电路产品系列继续扩大。

ZL8800是一款双通道/双相控制器,它利用电荷模式 (ChargeMode) 控制回路技术来提供快速的瞬态响应而无需补偿,有助于节省设计时间。它为数字负载点 (POL) 应用提供同类最佳的瞬态响应,有助于节省输出电容和电路板空间。事实证明,最新一代基站、路由器及类似的基础设施设计可显著受益于此先进电源系统。

这些复杂的系统需要设计者全面控制和监视每个电源轨,以最强化可靠性,并通常使用监视器和时序控制器来提供围绕POL转换器的附加功能。ZL8800集成了所有这些功能,所以设计者能够通过PMBus™接口监视和控制电源的每个方面,无需使用额外零件。设计者能够获得有关电源的遥测数据,包括温度、输入电流、输出电流、输入电压、输出电压和故障状态。

ZL8800的两输出均能独立工作,或者在双相配置下一起工作,以用于高电流应用。该器件支持0.54V - 5.5V宽输出电压范围,工作输入电压范围为4.5V - 14V。

Intersil今天还宣布推出其最新一代PowerNavigator™图形用户界面,使设计者无需编写一行代码就能使用ZL8800数字电源控制器的所有功能。设计者能够使用拖放式的实用工具来设置和控制任何电源架构,从而进一步简化开发任务。

“ZL8800是Intersil的第四代数字控制器。我们在数字电源市场上拥有创新的成功纪录,我们的最新平台在功能和易用性方面树立了新的标准”,Intersil公司的工业与基础设施产品高级副总裁Mark Downing表示,“客户现在要求数字电源能够提供许多好处,我们的解决方案让他们能够简单和轻松地获得这些好处。”

  • 无补偿设计帮助节省开发时间
  • 集成LDO支持在12V单路电源电压下工作
  • 单线DDC总线支持多个Intersil器件的时序控制和故障管理
  • 非易失存储器允许用户存储所有配置和设置参数

ZL8800现已开始供货,产品采用7 x 7 44引脚QFN封装,单价4.90美元起,1,000件起订。另外还提供两个评估板:双输出演示板ZL8800-2CH-DEMO1Z和60A双相演示板ZL8800-2PH-DEMO1Z,单价均为150.00美元。

 

Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。