ISL95816的宽输入电压范围提供用于计算应用的最佳高效电源解决方案
美国加州、MILPITAS --- 2013年10月16日 — 创新电源管理与精密模拟解决方案的领先提供商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出新型核心控制器ISL95816,为英特尔VR12.5中央处理器的供电提供具有成本效益、节省空间的解决方案。ISL95816控制器具有宽输入电压范围和优异的快速负载瞬态响应,是移动计算应用的理想选择。
最新超极本和平板电脑产品具有日益复杂的电源要求。核心控制器必须能够提供特定电压并调节来自宽输入电源的CPE核心电压。这些先进的系统还要求更高的功率密度和效率,以显著减小占位面积。
Intersil的ISL95816四相降压控制器基于创新设计,不仅能够满足VR12.5英特尔处理器的要求,还提供了业内最佳的动态瞬态响应。其4.6V - 19V宽输入电压范围使设计者能够使用窄VDC(直流电压)或传统适配器。该新器件还提供可与外置驱动器或兼容DrMOS解决方案一起使用的PWM输出,为设计者提供了更大的灵活性。
ISL95816使用Intersil的专有R3调制器,能够提供快速负载瞬态响应,且输出电压受振铃效应的影响最小。R3调制器性能允许在更低开关频率和更小输出电容条件下支持VR12.5规范。这导致了效率更高和占位面积更小的解决方案,有助于减少物料需求 (BOM)。
- 可编程开关频率通过允许使用宽范围的输出滤波器提供了设计灵活性
- 集成过电流、过温和过压/欠压保护预防断电
- 0.5V - 2.3V输出电压调节
ISL95816现已供货,产品采用小型32引线3x4mm QFN封装,单价2.49美元起,1,000件起订。完整评估板ISL95816EVAL7Z也已供货,定价699美元。欲知更多信息请访问:http://www.intersil.com/products/ISL95816。
Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。