ISL85415可帮助工业、通信及消费系统设计提高可靠性和简化电路设计
2013年9月11日

美国加州、MILPITAS --- 2013年9月11日 — 创新电源管理与精密模拟解决方案领先提供商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款具有宽输入电压范围并集成同步FET和内部补偿的多用途同步降压稳压器ISL85415。

 

新一代通信、工业及消费系统需要开关稳压器来支持宽输入电压范围,ISL85415满足这一需求,它能够支持3V - 36V输入电压范围,可调输出电压范围从0.6V到输入电压的95%,支持PFM(跳频)模式,有效提高轻载效率。

 

ISL85415集成了上管和下管,外围电路不需要MOS管和二极管,比传统buck电路设计更简单,更少外围器件,也节省了设计时间。设计人员需要时还可以增加外部补偿电路。宽输入电压和输出电压范围,再加上集成的同步FET和内部补偿,使它能够用最少外部元件实现高效、可靠的设计。

 

  • 轻负载效率模式,提高轻载条件下的性能
  • 固定500KHz开关频率或可调节300KHz - 2MHz开关频率提供灵活的电感器选择
  • 仅80uA的静态功耗–电池供电应用的理想选择
  • 通过Intersil的iSim™和在线设计/布线工具,设计简便

 

ISL85415现已供货,产品采用4mm x 3mm DFN封装,单价1.45美元起,1,000件起订。另外还分别以72.00美元和20.00美元价格提供全功能设计评估套件(ISL85415EVAL1Z)和低成本演示板(ISL85415DEMO1Z),Intersil网站免费提供 iSimTM设计仿真工具,可以对ISL85415做在线设计和仿真。

 

Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。