ISL1903/04分别为隔离式和非隔离式交流LED照明应用提供强大调光功能
2013年2月5日

美国 加州、MILPITAS --- 2013年2月5日 — 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出两款新LED驱动控制器,其不仅支持临界导电工作模式 (CrCM),而且为工业与商业照明系统提供最高的效率与调光性能。

 

作为高性能单端降压 (Buck) 和反激式 (flyback) LED驱动控制器,ISL1903和ISL1904可通过单级转换将交流电转换为支持功率因数校正 (PFC) 的恒流源。作为用于隔离式和非隔离式应用的产品,ISL1903支持降压转换器拓扑结构,包括隔离式正激转换器和非隔离式回波Buck降压转换器。ISL1904支持隔离式反激以及非隔离式SEPIC斩波和升压拓扑结构。两款产品都支持CrCM工作模式,来实现零电压的开关操作,从而使效率与磁芯利用率最大化。ISL1903和ISL1904还可与直流输入电源结合使用。

 

两款产品均兼容于市场上常见的通用调光器,并可用于工业与商业照明的安装与改造应用。另外,它们还可用于直流或交流输入的LED镇流器以及通用交流电输入的LED改装灯。

 

  • 可用于LED的PWM或直流调光控制
  • 兼容前沿和后沿调光器
  • 0% - 100%调光能力
  • 校正功率因数0.995有助于“能源之星”评级达标
  • 谐波量低于20%
  • 闭环软启动保证无过冲
  • 原边电流感应不需要光耦合器,有助于降低物料 (BOM) 成本
  • 工作温度范围为-40° 至 +125°C

 

目前供应的ISL1903和ISL1904采用紧凑型16引线QSOP封装,产品单价0.84美元起,1,000件起订。

 

欲知更多信息请访问:

http://www.intersil.com/content/intersil/en/products/power-management/led-drivers/led-lighting-drivers/ISL1903.html

http://www.intersil.com/content/intersil/en/products/power-management/led-drivers/led-lighting-drivers/ISL1904.html

 

Intersil、Intersil标识为 Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。