2022-05-25

この動画ではCC-RXコンパイラでRX72N等に搭載されている三角関数演算器(TFUv1)を使用する方法を紹介します。

RX26T等に搭載されている新しい三角関数演算器(TFUv2)の使用方法は以下の動画をご覧ください。
CC-RX コンパイラ チュートリアル RXの三角関数演算器の使い方:TFUv2編

00:00 オープニング
00:13 三角関数演算器(TFU)とは
01:01 TFUの使用手順
02:42 組み込み関数による同時計算