このアプリケーションは店舗やカフェテリアで使用される券売機です。 ユーザーはチケットを購入するためにキーを操作します。 また、スピーカーで音声案内を提供したり、温度センサでデバイス内の異常を検出したりできます。 このソリューションのファームウェアを更新する場合は、USBポートによる書き換えが可能です。
硬貨や紙幣を識別するために専用ICを使用し、それはRX651 32ビットMCUによって制御されます。
このシステムのメリット:
- RX72N 32ビットMCUは240MHzで稼働する高性能製品で、224ピンの最大パッケージサイズのため、ピンの重複無しに多くの機能が使用可能です。
- I2Sを介した高性能TFT表示処理と高品質オーディオを1チップに統合しています。
- HS3004湿度・温度センサは機器内の温度を測定し、異常を検出します。
- RX24T 32ビットMCUは、プリンター、硬貨、紙幣の入力/出力に使用されるモータの制御を可能にします。
ターゲット・アプリケーション:
- レストラン、カフェテリア、映画館、遊園地、駐車場などの自動券売機。
画像