SSD(ソリッドステートドライブ)は、データを永続的に格納するメモリを集積回路によって実現したストレージデバイスです。エンタープライズサーバーやノート型PCなどにおいて、従来から使われてきたHDD(ハードディスクドライブ)を置き換える存在となっています。SSDには可動式の機械部品が使われていません。この特徴から、リード/ライト性能の高さ、信頼性の高さ、消費電力の少なさといった多くの利点がもたらされます。

Renesasは、以下の製品カテゴリにおいてSSD用のソリューションを提供しています。