网络研讨会
对成本敏感和空间受限应用的需求持续急剧增长,这些应用可以在降低功耗的同时完成更多任务,提供更强性能。服务于消费类设备、工业传感器和医疗保健市场的客户正在努力生产更加小巧、便携的低功耗设计。
在这种市场趋势的背景下,安装在这些应用上的微控制器需要更高的集成度、更低的功耗,并且必须更加紧凑。推动这一进步的关键因素是能效更高的新一代32位单芯片微控制器,例如RA2L1/RA2E1 MCU产品群。
在这场网络研讨会中,我们将提供RA2L1/RA2E1 MCU产品群的完整基础知识。我们将介绍:
- 主要特性和优势
- 易于使用的开发环境
- 适合成本敏感和空间受限应用的解决方案
演讲人:
植田 雅史
市场经理
瑞萨电子
植田雅史是美国瑞萨电子物联网和基础设施事业部RA产品家族RA2系列MCU的产品营销经理。他在微控制器技术营销方面拥有超过17年的经验。自2017年8月以来,他一直为瑞萨RA产品家族RA2系列MCU的产品定义和全球销售策略提供支持。