网络研讨会

8V97003 Evaluation Board (front)使用瑞萨的宽带18 GHz毫米波射频合成器改进您的高性能设计。8V97003器件是毫米波和波束形成应用的理想本地振荡器(LO),或高速数据转换器的精密参考时钟。该设备提供了优异的交流性能,改善了系统特性,如在射频应用中的信噪比和EVM,以及在数据转换器应用中的SFDR。

本次网络研讨会探讨:

  • 在5G和无线电应用中使用8V97003的好处
  • 关键性能测试结果
  • 目标应用的好处
  • 快速成型工具

演讲人:

Andreas Guenther Andreas Guenther
瑞萨的市场总监,负责射频时钟产品。Andreas于2005年加入IDT,担任时钟产品的营销工程师。在IDT之前,他曾在摩托罗拉和飞思卡尔公司担任各种产品、应用工程和营销职位。他拥有Chemnitz技术大学的物理/电子元件学位。

这不是我