build_circle 入门教程
For e² studio
本视频演示如何为瑞萨RL78系列安装e² studio。
See other videos
本视频演示如何在e² studio.中创建一个RL78/G23项目。
RL78产品家族在e² studio的快速入门指南 - 项目构建 [02:18]本视频演示如何在e² studio中更改RL78/G23项目构建设置并构建项目。
RL78产品家族在e² studio的快速入门指南 - 调试 [03:07]本视频演示如何在e² studio中调试RL78/G23项目
Getting Started with Fast Prototyping Board for RL78 Family [05:21]本视频介绍了从购买 RL78 快速原型开发板,到编写示例代码并进行操作的过程。推荐给想要快速上手开发的用户使用
介绍闪存编程-如何使用瑞萨闪存编程器(基本操作版) [03:46]该视频介绍了如何获取瑞萨闪存编程器,其设置过程和微控制器编程过程。
Flash Programming Introduction How To Use PG-FP6 (Basic Operation Edition) [03:42]本视频演示了如何获取和设置 PG-FP6 及其基本使用步骤。
For CS+
This video demonstrates how to install the IDE "CS+ for CC" using the RL78 family as an example.
See other videos
This video demonstrates how to create a new project in the IDE "CS+ for CC" using RL78/G23 as an example.
CS+ Quick Start Guide (3/4) - Project Build [02:19]This video demonstrates how to set build options and build in the IDE "CS+ for CC" using an RL78/G23 project as an example.
CS+ Quick Start Guide (4/4) - Debug [03:42]This video demonstrates how to debug in the IDE "CS+ for CC" using an RL78/G23 project as an example.
介绍闪存编程-如何使用瑞萨闪存编程器(基本操作版) [03:46]该视频介绍了如何获取瑞萨闪存编程器,其设置过程和微控制器编程过程。
Flash Programming Introduction How To Use PG-FP6 (Basic Operation Edition) [03:42]本视频演示了如何获取和设置 PG-FP6 及其基本使用步骤。
build_circle Tool Feature
- 集成开发环境
该视频演示了如何在一台电脑上安装多个 e² studio版本。
e² studio 小技巧 - 如何升级更新 e² studio版本 [01:47]该视频演示了如何升级更新已安装的 e² studio版本。
e² studio Tips - Easy Way To Find Sample Code and Use It Right Away (Using Smart Browser) [01:59]本视频演示了如何轻松查找和导入适用于您的设备的样本代码。
e² studio Tips - How to Set Up the Toolchain (Compiler Version Settings) [01:18]在构建时,例如导入项目之后,您可能会遇到与工具链相关的错误。在这种情况下,在工具链设置中设置编译器版本将解决这个问题。这个视频演示了如何设置e²studio的工具链。
See other videos该视频演示了如何在e² studio中以 .zip 格式导出和导入e² studio项目。
e² studio Tips - Easy Way to Check IO Register Specification (Using Smart Manual) [01:56]During coding or debugging, you may want to check IO register specifications. In such cases, you can easily check it on e² studio without having to search in the hardware manual. This video shows some easy ways to quickly check IO register specifications using the Smart Manual.
e² studio小技巧 - 如何编码格式化 [01:18]本短视频展示了如何快速缩进代码,保持整洁易读的代码格式。
e² studio - How to Display and Configure Hot Keys [01:42]该视频介绍了如何显示和配置热键(键盘快捷键)。这允许您自定义 e² studio 以优化您的工作流程。
e² studio - Creating Loops in Your C Code [03:05]此教程展示了如何快速创建 C 语言循环。
Watching Real-time Variables in e² studio for RL78 [01:20]如何在 e² studio 中监听 RL78 实时变量。
e² studio - Using the Real-time Chart View [02:18]本视频演示了如何在 e² studio 调试会话期间设置实时视图,包括:将表达式添加到视图中、编辑或删除视图中的表达式、编辑通用视图属性。
e² studio - Creating Gauges & Other Visual Feedback [02:54]观看本短视频后,可在 e² studio 调试时设置图像表达,包括:打开图像表达窗口、创建一个仪表、创建一个接收实时输入的旋钮。
e² studio Tips - How to Use Printf Debugging Without Changing the Source Code (Using Dynamic Printf) [01:38]Simple debugging can be achieved by writing printf statements in the source code. If you change the source code, you need to rebuild and restart the program, which is time-consuming. This video will show you how to use printf debugging without changing the source code.
- 代码生成:智能配置器
本视频描述了内置于 RL78/G23 的 SNOOZE 模式序列器(SMS)。
如何使用SNOOZE mode sequencer(SMS) (1/3) [02:58]如何使用SNOOZE mode sequencer(SMS) (2/3) [04:24]
如何使用SNOOZE mode sequencer(SMS) (3/3) [03:34]
这个视频,演示了如何使用SNOOZE mode sequencer(SMS),RL78/G23的SMS在e² studio中构建电源监视系统。
New ELCL Function for RL78/G23 [04:36]本视频描述了内置于 RL78/G23 的逻辑和事件链接控制器(ELCL)。
See other videos本视频演示了如何安装针对RL78的智能配置器和IAR Embedded Workbench。
将RL78的智能配置器与IAR Embedded Workbench结合使用 (2/2) - 用智能配置器创建EWB项目 [03:49]本视频演示了如何用智能配置器协作创建一个Embedded Workbench 项目。
如何在IAR Embedded Workbench for RL78环境下使用AP4 [03:15]本视频展示如何在IAR Embedded Workbench for RL78环境下使用AP4。
智能配置器功能 - 如何轻松地在项目间转移组件设置 [02:33]本视频演示如何使用智能配置器功能将组件的设置从一个项目转移到另一个项目。
- 编译器
本视频介绍了瑞萨编译器的许可证类型。
CC-RL/CC-RX/CC-RH Compiler Tutorial - How to Use a License Manager [02:27]本视频演示了瑞萨编译器许可证管理器的基本用法。
CC-RL/CC-RX/CC-RH Compiler Tutorial - How to Use a Floating License [03:56]本视频演示了如何使用瑞萨编译器的浮动许可证。
CC-RL compiler Tutorial - How to specify the stack size [05:59]该视频介绍了如何用 CC-RL 编译器和 e² studio 来指定堆栈大小。
chevron_right Bluetooth® Low Energy 解决方案
touch_app 触摸按键解决方案
- 触摸开关(接触式)
观看本短视频后,可在 e² studio 调试时设置图像表达,包括:打开图像表达窗口、创建一个仪表、创建一个接收实时输入的旋钮。瑞萨 QE for Capacitive Touch 可轻松按照 GUI 的指示即可开发触摸传感器,从而利用电容式触摸传感器单元(CTSU2)的性能,缩短触摸传感器功能的开发周期。
See other videos
本视频说明了检测触摸传感器所需的软件设置。
QE for Capacitive Touch Tutorial: Tuning for RL78 [04:13]本视频说明了轻松调谐灵敏度的过程。
QE for Capacitive Touch Tutorial: Serial Monitoring for RL78 [02:44]本视频说明了监控和调整灵敏度的过程。
QE for Capacitive Touch Feature - Measuring Standard Deviation [02:17]QE for Capacitive Touch 具有各种实用功能。“测量标准差”功能就是其中之一。您可以通过测量标准偏差来确认按钮的 SNR 值。
- 非接触式用户界面 (U/I)
本视频展示了如何通过 QE for Capacitive Touch 开发 3D 手势 AI 解决方案。只需遵循工作流程,即可轻松开发 3D 手势识别功能。
See other videos
本视频展示了如何通过 QE for Capacitive Touch 为开发 3D 手势 AI 解决方案创建手势数据。
QE for Capacitive Touch Tutorial: How to monitor gesture AI [01:35]本视频展示了如何通过 QE for Capacitive Touch 为开发 3D 手势 AI 解决方案监控已创建的手势 AI。
support 电机解决方案
RL78 Motor Control Solution - How To Drive Sensorless Vector Control (1/2) [05:12]本视频概述了 RL78 电机控制解决方案,介绍了如何操作 Configuration File Generator(一款支持参数重新设计的工具,可在更换电机或逆变器板时通过无传感器矢量控制驱动电机)。
RL78 Motor Control Solution - How To Drive Sensorless Vector Control (2/2) [04:27]本视频介绍了如何将第 1 部分修改的样本软件写入微控制器,以及如何使用 Renesas Motor Workbench(一款评估电机驱动的工具)以获得变量波形并更改控制参数。
bluetooth Bluetooth® Low Energy 解决方案
本视频介绍了 RenesasBLE 应用程序和 QE for Bluetooth® Smart。RenesasBLE 可与样本程序协同工作,即时体验低功耗蓝牙。QE for Bluetooth Smart 是一款可在 e² studio 中运行脚本功能的工具。RL78/G1D 微控制器通过依次调用 API,可与 RenesasBLE 轻松通信。
MCU 模拟解决方案
RL78 电流消耗计算工具无需编写程序,即可计算电流消耗近似值。
本视频通过简单示例说明了如何计算电流消耗。
Related Links
RL78 Low Power 8 & 16-bit MCUschevron_right
RL78系列常见问题chevron_right
宣传&演示视频chevron_right
RL78在线培训模块chevron_right
RENESASRULZ RL78 论坛chevron_right