RX 产品家族开发环境简介 – 评估板和开发套件
瑞萨电子提供各种易于使用的评估板和开发套件。
其中包括 瑞萨入门套件 (Renesas Starter Kit),该套件随附评估板和开发软件,可轻松开始 MCU 开发。我们还提供瑞萨解决方案入门套件,可轻松评估特定解决方案,例如用于电机和触摸按键控制的解决方案,以及适合用于快速评估的目标板。
类别 | 产品 | 目标 | 描述 |
---|---|---|---|
入门套件 | 瑞萨电子入门套件 | 一般用途 | 每个入门套件都包含开发所必需的组件,用于评估和前期导入 MCU 产品。通过使用套件中包含的调试器、集成开发环境和样例程序,您可以直接进行代码编写、调试和评估解决方案。 |
MCK-RX26T 瑞萨适用于RX26T MCU产品群的灵活电机控制套件 | 电机 | MCK-RX26T 是一款便于评估使用永磁同步电机(无刷直流电机)的电机控制的开发套件。 通过使用本产品以及可从网站下载的样例程序和QE for Motor,即刻开始使用RX26T进行电机控制评估。 | |
BLDC 电机评估系统 | 电机 | 瑞萨提供的 BLDC 电机评估系统是一个低压永磁同步电机(无刷直流电机)解决方案,任何人都可以轻松评估电机驱动功能。购买后,您可以从网站下载软件并立即开始评估。 | |
带旋转变压器的步进电机评估系统 | 电机 | 该解决方案套件可让您轻松评估瑞萨电子提供的 RX 系列MCU和旋转变压器数字转换(RDC) IC。 包含带旋转变压器的步进电机,购买套件后可使用可从网络下载软件,立即开始评估。 | |
RX23E-B 解决方案入门套件 | 传感器 | RSSK RX23E-B配备RX23E-B MCU和传感器等外围电路。可从网络下载软件。您可以在购买套件后立即开始模拟功能的评估。通过使用该套件,可以缩短开发周期并迅速将产品推向市场。 | |
RX23E-A 解决方案入门套件 | 传感器 | RSSK RX23E-A配备RX23E-A MCU和传感器等外围电路。可从网络下载软件。您可以在购买套件后立即开始模拟功能的评估。通过使用该套件,可以缩短开发周期并迅速将产品推向市场。 | |
RX671 电容式触摸评估系统 | 电容触摸 | 该套件可以轻松评估触摸按键解决方案。使用套件中包含的电路板和软件,购买后可以立即开始评估。 | |
评估套件 | RX MCU的目标板 (Target Board) | 一般用途 | RX MCU目标板 (Target Board)可用于简单的 RX MCU 评估和开发。板载调试器,不需要外接调试器即可进行应用程序开发。 |
Envision套件 | 物联网网/LCD/GUI/安全 | Envision 套件可用于评估 IoT 设备和外围功能(例如 以太网 和 SDHI)的安全性。板载调试器,用户不需要 外接调试器即可开始应用程序开发。 | |
CK-RX65N | 物联网 | This evaluation kit for cloud connectivity is AWS/FreeRTOS and Azure/AzureRTOS certified. It supports cellular (LTE Cat.M1), Wi-Fi, and Ethernet network, and you can immediately realize and evaluate cloud connectivity using sample programs. There is no need the emulator due to the built-in emulator. |
*Microsoft has announced the open sourcing of Azure RTOS.Azure RTOS will now be provided by the Eclipse Foundation as Eclipse ThreadX. Please check Microsoft Contributes Azure RTOS to Open Source for details.
入门套件 (Renesas Starter Kit)
通用入门套件
瑞萨电子入门套件 (Renesas Starter Kit)
用于评估和导入 MCU 的多合一工具包
您需要快速启动 RX MCU的评估吗?
如果是,这将是最适合您的开发工具包。您可以获得评估或导入 MCU 所需的所有开发环境和开发工具。CPU 板具有应用接口,用于输出来自 MCU 的控制信号,可连接到用户系统进行调试。
解决方案评估入门套件
RX23E-A解决方案入门套件
RX23E-A RSSK配备RX23E-A 和结合嵌入式系统的各种特性,外围电路,可从网络下载的软件,您可以开始模拟功能的评估购买套件后立即使用。通过使用该套件,可以缩短开发周期并迅速将产品推向市场。
评估套件
RX MCU的目标板 (Target Board)
低价格的目标板使试用 RX 32 位 MCU 变得更容易
该板可用于开发使用 RX 系列 MCU 的产品,例如家用电器或楼宇和工业自动化设备。
使用此板创建和评估原型,板上预留通孔以与排针,允许您自由扩展外围电路;板载调试器。
Envision套件
简化人机界面 (HMI) 的评估。
这是一个多合一套件,其中包括一个 WQVGA TFT-LCD 以简化 GUI 的开发。通过此套件中预装的样例演示程序,您可以体验RX MCU的性能,例如通过双区闪存功能更新固件,以及由 LCD 控制器和 2D 绘图引擎生成图形。
样例程序的源代码可以在网络上免费获得,用于开发使用 RX MCU 。
此外,集成了板载调试器无需额外购买调试器即可设计应用软件。该套件的 RX72N 版本提供更高的性能,它还提供板载 Wi-Fi 模块、音频 DSP、MEMS 麦克风、以太网接口和 SD 卡插槽。
RX65N Envision套件
RX72N Envision套件
瑞萨 RX65N 云连接套件 (Cloud Kit)
帮助您开始开发物联网设备
这些基于RX65N的套件可以评估云连接性,并通过了AWS/Azure云服务认证。
该套件有完整的软件栈支持,使用FreeRTOS、AzureRTOS和其他中间件栈,从而使其成为有效开发云解决方案的理想平台,大大缩短了上市时间。
CK-RX65N *Cellular Connection
RX65N-Cloud-Kit *Wi-Fi Connection
*Microsoft has announced the open sourcing of Azure RTOS.Azure RTOS will now be provided by the Eclipse Foundation as Eclipse ThreadX. Please check Microsoft Contributes Azure RTOS to Open Source for details.
广泛的合作伙伴网络
瑞萨合作伙伴也提供各种评估板。