Product | Description | Partner |
---|---|---|
Cloud Connection | ||
Cloud Connectivity | 演示Synergy套件能够连接到云,并使用LED切换功能进行远程控制。 | Medium One, Inc. |
心跳信号到云 | Renesas Synergy合作伙伴项目-演示了心跳信号可以通过以太网或Wi-Fi从Synergy套件发送到瑞萨物联网Sandbox Web界面。 | |
接近传感器数据到云 | 演示可在瑞萨物联网Sandbox Web网页界面实时监控嵌入式传感器和数据传输。 | |
ARIS Edge套件 | ARIS EDGE是基于瑞萨Synergy S124系列单片机的物联网评估和开发板。 | Arrow Electronics, Inc. |
Wireless | ||
Bluetooth® Low Energy (BLE) | 通过ClarinoxBlue蓝牙®协议栈演示BLE的配对功能和传输数据至附近设备功能。 | Clarinox Technologies Pty Ltd. |
Bluetooth®Classic串行端口配置文件(SPP) | 使用蓝牙串行端口配置文件(SPP)演示Bluetooth®Classic连接,以在设备之间配对和传输消息。 | |
物联网网关 | 通过一个物联网网关应用程序到(亚马逊网络服务MQTT)代理,使用移动应用程序,以连接并控制Bluetooth® Low Energy (BLE)设备传感器。 | |
用于Synergy解决方案的ESP-32 WiFi PMOD | 该产品能使Synergy Wi-Fi Framework 支持Espressif ESP-WROOM-32 Wi-Fi模块,并为网络堆栈提供应用示例。 | Renesas Corporation |
RS9113 WiFi模块驱动程序 | Redpine Signals RS9113 WiFi模块驱动程序 | Redpine Signals |
ATWINC1500 WiFi模块驱动程序 | 瑞萨Synergy Wi-Fi Framework驱动程序,支持Microchip ATWINC15x0-MR210 Wi-Fi无线电模块。 | Reloc s.r.l. |
SX-ULPGN WiFi Drivers and PMOD | This project adds WiFi connectivity using an external Silex ULPGN Wi-Fi module connected over a UART interface. | Silex Technology |
WG6611/RTL8711 WiFi Driver | 新增Wi-Fi连接功能,并且可以通过外部JORJIN WG6611 Wi-Fi模块,为Synergy S1和S3系列MCU配置无线设置。 | Jorjin Technologies Inc. |
WG6031/RTL8189 WiFi 驱动 | Jorjin WG60311模块和驱动器采用RTL8189EM WiFi芯片组,配备SK-S7G2标准Pmod连接器。 | |
Communication | ||
CANopen Stack for Renesas Synergy™ | 支持基于CAN的通信, 用于各种医疗,铁路和工业自动化应用程序。 | port GmbH |
用于瑞萨 Synergy™的以太网驱动器 | 无需板载以太网控制器即可在Synergy MCU上启用有线以太网连接, 并启用Web服务器应用程序。 | Davicom Semiconductor Inc. |
Development | ||
用于瑞萨Synergy™的Percepio Tracealyzer™ | 使用ThreadX®RTOS的跟踪信息生成实时系统行为的图形分析。 | Percepio AB |
QR DECODER | GR-QR/DECODER is a library to identify multiple QR Codes® and return the decoded result. | Grape Systems Inc. |
Security | ||
安全密钥管理软件 | Renesas Synergy合作伙伴项目 - 安全密钥管理软件方案,适用于所有基于SRAM PUF技术的Synergy单片机平台。 | Intrinsic ID |