Clarinox 无线协议栈、调试器和参考应用程序简化了连接设备的开发。蓝牙、蓝牙低功耗和 Wi-Fi 软件适用于瑞萨电子RA MCUs. Clarinox 软件已移植到所有主要的 RTOS/OS 和各种无线芯片组,从而为开发人员提供了灵活性,让他们能够在选择目标 RTOS 和无线硬件时获得开箱即用的体验。该解决方案适用于在各种应用中对连接性要求更高的产品。

特性

市场优势

  • 支持最新的 BT/BLE/Wi-Fi 技术参数
  • 强大的 ClariFi 调试器
  • 灵活且便携——操作系统无关
  • 处理复杂的用例
  • 较小的应用程序代码
  • 全部配置文件/角色可用
  • 参考应用程序适用于所有用例
  • 同时配置文件/角色
  • 更轻松、更快速地开发

技术特点

  • 基于瑞萨电子的 RA6 微控制器系列,使用瑞萨电子的 e2studio 和 FreeRTOS
  • 支持其他工具链和其他 RTOS
  • ClariFi 提供内存泄漏检测、Wi-Fi、蓝牙协议分析
  • ClariFi 自动测试工具允许进行交互式测试,而无需重新编译目标固件
  • 阻塞和非阻塞 API 都需要单线程或多线程应用程序
  • 远程程序模式将应用程序分离并堆栈到两个 CPU 中
  • 单模或双模蓝牙经典/低功耗堆栈
  • 支持所有蓝牙用例,包括 HFP/A2DP 音频、BLE AOA/AOD、BLE 实时音频
  • 支持具有朋友关系、低功率、中继和代理角色和模型的 BLE Mesh Provisioner/网络节点
  • Wi-Fi 同时支持 2.4/5GHz 的 AP、STA 和 P2P 角色,并具有个人和企业安全性

应用

  • 工业
  • 物联网
  • 智能建筑
  • 装置(家庭/办公室)
  • 可穿戴设备
  • 保健
  • 运输
  • 计量

文档和下载

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
使用指南与说明
Quick Start Guide: Clarinox Technologies MQTT Application for Renesas RA 快速入门指南 PDF 1.90 MB
其他
Clarinox BT/BLE/Wi-Fi Protocol Stacks 日本語 产品简述 PDF 829 KB

News & Additional Resources

类型 日期 升序排列
Clarinox External Link 2020年10月15日
Renesas RA MCU Family External Link 2020年6月22日