图像
Masayuki Hanada
Masayuki Hanada
Principal Product Marketing Specialist
已发布: 2022年8月2日

近年来,市场上100MHz及以上的通用微控制器中,电源电压支持3V电源的产品数量增多,呈低电压趋势。在某些应用中使用低电压微控制器并无不妥,不过家电、工业产品等应用中使用高电压的客户常常会希望微控制器能支持5V电源。然而,实际上100MHz及以上的RX通用控制的微控制器产品阵容目前只支持3V电源,在支持5V供电的MCU产品化过程中存在较高的技术和成本壁垒。而本次的新产品RX660支持5V电源,终于满足了大家的需求。

3V MCU会受到变频控制等高电压开关干扰的影响,导致AD转换器的输入信号受到干扰,AD转换误差增大。这样便加大了软件运算时的精度误差,降低了控制的效率和响应性等。而对于硬件而言,会导致电压电平的误检测增多,造成系统故障。因此,为了降低干扰的影响,客户会自行配置电感、电容等外部部件来进行应对。

曾有一位家电行业的客户反映,解决干扰问题的器件成本甚至要高于微控制器本身。3V MCU的本身的成本也许比5V MCU要低,但是考虑到要添加抗干扰器件等因素,总成本又孰多孰少呢?

把系统换成5V MCU或能削减总体成本。

RX660除了支持5V电源可降低成本以外,还具备其他优势。

  1. 配备高精度内置振荡电路(±1.0%精度),无需添加外部振荡电路
  2. 有效端口数多达134个(144引脚)。数量比以往类似产品增加约10%以上。
  3. 经过市场验证的变频控制功能(高性能16位定时器、高速12位AD转换器)
  4. 在RX系列首次搭载CANFD,实现了CAN2.0无法达成的大容量和高速通信。
  5. 与RX通用产品外围功能和引脚配置兼容,可轻松更换不同产品。

在UPS等应用中,出于抗干扰等因素的考虑,会分别使用独立的MCU用于控制系统和变频控制。以此为例,瑞萨将RX660与用于电源转换系统的各种模拟和电源管理器件结合,打造了“在线不间断电源 (UPS)成功产品组合,并充分利用了RX660抗干扰性强的特点。RX660的单芯片设计结构简单,可以实现过去由两块芯片构成的系统控制和功率转换功能(变频控制、降压调节器、电池用升压调节器、PFC)。此外还可以通过丰富的通信接口,连接蓝牙(DA14531)连接进行远程监控。详细内容请参考成功产品组合网页

如果您一直以来被系统噪声干扰所困扰,RX660将是您的解决知道。我们准备了可立即评估的开发板,请即刻开始使用。

此外,还有介绍产品详细情况的短视频,请务必观看。RX660的更多详细信息请浏览www.renesas.com/rx660

高性能且抗噪性能卓越的5V供电RX660微控制器

了解更多关于RX通用微控制器之中,首款支持5V电源产品具备出色的抗噪性能的RX660系列。通用IO引脚的有效端口数量比以往兼容5V电源的RX210产品增加了约10%,可实现开发的可扩展性。搭载CAN FD控制器可实现高速大容量数据通信,提高设备之间控制的实时性。