由于新冠肺炎的疫情,今年一切都不一样了。CES首次采用了网上虚拟展览的形式,并减小了规模,缩减了参展商和参观者的数量。但与此同时,虚拟化也为我们带来了机遇:展览的受众变得更加国际化。不管采用哪种新形式,CES的聚焦点都没有改变:CES仍然是全球领先的科技公司展示其概念、发布其产品信息的地方—CES仍然是全球创新的舞台。
因此,瑞萨汽车电子一定不会错过参与其中。瑞萨高层在此分享了他们对基于CASE + E的汽车未来的看法,以及瑞萨模拟、数字和电源解决方案组合产品为业界所带来的贡献。除了在大型主题视频中对汽车市场总体需求的发展情况进行分析和展望,我们的汽车电子展台还展示了各产品的演示视频,以及对发展中的汽车市场提供持续有力支持的瑞萨亮点产品。
瑞萨推出的最新产品R-Car V3U,是一种高性能、低功耗、符合功能安全性标准的SoC芯片,适用于高度可扩展的ADAS和自动驾驶解决方案,兼顾世界一流的电池管理参考设计。此次我们还重点推介了云连接和安全网关架构、基于ARM CR7安全架构的瑞萨集成驾驶舱解决方案,以及通过优化的“致胜组合方案”降低BOM成本的范例,可用于严苛车辆系统的模拟器件、瑞萨R-Car模拟产品解决方案等等。
让我们一起,更深入地发掘如何利用瑞萨模拟和数字产品方案,更好的支持不断发展的汽车市场吧。
瑞萨电子关键报告
瑞萨电子汽车解决方案事业本部高级副总裁兼副总经理真冈朋光以及汽车解决方案事业本部副总经理片岡健,对全球汽车行业的需求如何发展,以及瑞萨解决方案如何应对不断变化的环境提出了见解。
上述两位瑞萨高层分析了近一年来新冠肺炎疫情和其他事件对全球汽车业务大趋势的影响,并阐述了瑞萨在这样的大环境下如何持续保持其在汽车电子领域的领导地位。他们展示了瑞萨领先的半导体解决方案,这些方案可以满足客户个性化的需求,包括零排放,零事故和零压力等。
瑞萨已将重点明确放在汽车市场的最新发展趋势上,也即从著名的CASE + E情景向“PACE”(个人(P),自治(A),互联(C)和电动化(E))的转化上,并且越来越注重于在所有细分市场上都开发出“瑞萨致胜组合方案”。这些优化、高效的参考设计涵盖了模拟、数字和电源产品的组合,大大的方便了客户产品上市时间的缩短和BOM成本的降低。
作为一直以世界领先高质量闻名的MCU和SoC供应商,瑞萨电子通过战略收购,完备了其在汽车电子领域的全方位(包括模拟产品)解决方案,确立了其作为完整产品链供应商的角色和地位。现在,瑞萨不仅可以提供种类繁多的产品,还可以提供命名为“致胜组合”的全套快捷解决方案,为汽车市场客户大大缩短了产品上市的时间。
更多信息,请访问以下链接获取:
真冈朋光:COVID-19时代从CASE+E到PACE的演变过程
R-Car V3U——面向自动驾驶的全新处理器
瑞萨此次推出了符合功能安全性最高等级ASIL-D认证,并完美结合了高算力(60 TOPS)和低功耗的新一代SoC产品R-Car V3U系列。它可以提供高度灵活的DNN(深度神经处理)和AI机器学习功能,其灵活的体系结构可以处理任何最先进的神经网络,并在很低的功耗下提供多达60个TOPS的算力。该SoC集成了多种复杂的安全性机制,从而提供较高的覆盖范围,实现ASIL-D指标。
R-Car V3U自带的开放式集成开发环境e2studio,可以助力基于计算机视觉和深度学习的客户解决方案快速上市。
以下视频对深度学习过程进行了演示,并详细介绍了上述软件开发套件(e2studio)。
有关R-Car V3U和e2studio的更多信息,请参见: Video
瑞萨电动车电池管理解决方案
电池管理系统(BMS)设计的关键,是要兼顾电池寿命和HEV/EV行驶距离两者的同时最大化。
瑞萨提供的完整电池管理参考设计,具有领先的电压测量精度和使用寿命内始终如一出色的温度漂移稳定性。该设计套件可支持平衡多达70个电池的电压,同时保证每个电池电压和温度测量的高精度。该BMS参考设计还集成了瑞萨的其他器件,包括最新的电池管理芯片ISL78714和RH850-P1M MCU芯片。 利用此接近交钥匙级别的参考设计套件,客户可轻松缩短开发时间。
有关BMS参考设计套件的更多信息,请参见: Video
我们的展台还包括以下精彩内容:
Automotive Car Server/Communication Gateway Supporting New E/E Architecture
Renesas推出了面向服务的网关解决方案,包括千兆位网络、安全的车辆互联以及用于现代车辆架构的安全/信息安全应用程序托管。
Low-Cost Integrated Cockpit With Renesas R-Car
Renesas展示了一个解决方案,利用安全性要求各异的多个应用领域,实现了汽车驾驶舱性能和成本的完美平衡。
Winning Combinations from Renesas Electronics
Renesas利用其广泛的产品线组合呈献了一系列完整的参考设计,以简化控制器开发、降低成本和缩短上市时间。
Analog Products for Critical Vehicle Systems
瑞萨重点推介了支持严苛汽车应用的模拟产品,包括电池管理、电机控制和目标检测等。
Power Management & Timing Solutions for Renesas R-Car
瑞萨介绍了专用于简化瑞萨R-Car设备与现代汽车应用顺利集成的电源管理和定时产品。
期待与您在拉斯维加斯举行的CES 2022上再见!