已发布: 2021年12月7日
随着IoT不断发展,越来越多的设备开始配备传感器,用以监测产品的状态并通知给用户。特别是在家电和OA产品等领域,预计这一需求将会越来越高,例如用于检测水或墨水等耗材的剩余量,并发出加水加墨等提醒。
然而,在采用浮子式传感器和重量传感器来测量水和墨水的剩余量时,老化部件的更换、昂贵的传感器元件和外围电路将导致成本增加。
针对这些课题,瑞萨准备了一解决方案的演示例及其参考设计,帮您以较低的成本测量液体的剩余量。
本演示例应用电容式触控按键解决方案,通过单通道自电容电极和单通道屏蔽电极测量水位。仅需配备有电容式触控传感器单元(CTSU)的RX130单片机和廉价的铜箔电极即可构建系统。由于不需要浮子式传感器等电子元件,并且电极不易老化,因此可大幅降低成本。
演示机由RX130 CPU板、两个水箱、用于检测水位的铜箔电极、用于改变水位的泵和将它们连接起来的演示控制板组成。将RX130 CPU板与PC连接,以查看演示机的操作。
图像
演示例的操作步骤如下。
- 从瑞萨网站上获取水位测量示例软件。
- 在集成开发环境e2 studio中将示例软件下载到RX130。
- 按下开关,使用泵将水从一个水箱移到另一个水箱。
只需3步,即可通过专用的监控软件实时查看水位的变化情况。
瑞萨网站提供有水位测量演示示例软件、电路图和电极图案等参考设计,用户可以使用单片机和工具随时开始评测和开发。
对于有这方面需求的用户,不妨考虑一下购入配备有电容式触控传感器单元的RX系列单片机或用其取代传统的感知系统。
关于演示操作说明视频,请点击这里。
关于电容式触控按键,请点击这里。
关于水位测量参考设计,请点击这里。
关于RX130 CPU板,请点击这里。