您是否使用过嵌入式实时操作系统(又名 RTOS)?
一开始我觉得不需要 RTOS,因为我一直在开发 BLDC 电机控制程序,串行发送出传感器数据。然而,随着物联网的最新趋势,网络连接已成为要需求的一部分。在裸机中实现 SSL 等通信协议是不现实的,这使我不得不考虑使用 RTOS。
如今,我们可以为嵌入式物联网设备免费从主要云供应商处获得 RTOS。
虽然 RTOS 的下载很容易,但将其导入开发环境并移植到所使用的 MCU 中似乎很困难。
因此,我们在瑞萨IDE e² studio中实现了该功能,只需点击几下即可实现一个RTOS项目。
让我们开始操作!
它只需要4个步骤。
- 1. 启动 e² studio。
- 2. 选择文件 → 新建项目 → 选择“瑞萨 C/C++ 项目”→“瑞萨 RX”→“瑞萨 CC-RX C/C++ 可执行项目”。
- 3. 输入 项目名称。
- 4. 通过选择所用的MCU /RTOS 类型/所用板来创建项目。然后开始项目。
** 从 2021 年 4 月起,它还支持 AzureRTOS。
使用e² studio完成操作。是不是很简单?
此功能可以在您想要喜的环境下快速启动 RTOS 程序开发。
此外,e² studio ver.2021-07 及更高版本支持带有智能配置器的代码生成功能,在GUI 上可进行外围功能设置。请保持关注!
有关其他信息,还提供有关使用 AWS和传感器信息可视化的“OTA 固件更新(英文版将于 2021 年 7 月发布)的应用说明。请使用它们。
我们推荐使用评估板“RX65N Cloud Kit”,它有 3 种类型的板载传感器,可以通过 Wi-Fi 连接到云。
您还可以使用设置指南视频来帮助您快速评估与云的连接。
单击此处查看 e² studio,瑞萨电子 MCU 的集成开发环境。
单击此处获取 RX65N 云套件。
单击此处查看设置指南视频。
单击此处查看应用说明“如何在 RX65N 上使用 Amazon Web Services 实施 FreeRTOS OTA”。
单击此处查看关于传感器信息可视化的英文应用说明(计划于 2021 年 7 月发布)。