图像
Johnson Tan
Senior Manager

随着智慧工厂的发展,越来越多的设备需要增加其通讯以及计算能力,以符合工业4.0的要求;

虚拟化以及数字化的智慧工厂促进了工业网络通讯以及实时性需求的激增,由于机器之间的数据也越来越多,高速的数据通讯以及强大的CPU计算能力变得尤为重要。与此同时,多种不同的工业以太网络协议让整个系统的通讯变得复杂和高成本,也给开发者对原型机的开发、产品的快速投入市场带来了困难;

RX72M在240MHz的主频下,可以高达1416 CoreMark®的跑分, 特别适用于对处理器性能高以及工业以太网, 如EtherCAT通讯等应用。MCU内置了马达电机控制功能以及集成的EtherCAT从站控制器,为工业应用的开发者减少整体BOM以及系统小型化的需求带来可能。
RX72M系列涵盖从100脚到224脚广泛的产品线,还提供了丰富的封装,如LQFP和BGA。高性能的单芯片MCU以及大容量的内存为需要电机控制以及通讯功能的工业设备,如增量型伺服电机、PLC远程输入输出模块、工业以太网总线型通用变频器或步进电机,紧凑型的工业机器人等提供了完整的解决方案

RX72M除了支持多协议工业以太网之外,还支持电机驱动。随着新的100脚以及144脚产品的发布,客户可以性价比更高、更加方便的方式构建符合EtherCAT或其他工业以太网协议或者单轴马达电机驱动产品的设计。与此同时,瑞萨还提供了多种不同的评估板,帮助客户快速开发或者加速原型机的设计。

图像
all-in-one-solution
图像
ethercat-board

RX72M有三种不同的评估板,一种是用于EtherCAT通讯性能测试的网络评估板,一种是用于评估不同接口功能的评估板,还有带EtherCAT从站协议的电机驱动控制板。瑞萨提供完整的基于EtherCAT协议栈以及电机驱动算法的例程程序,客户可以简单、快速地切入开发或者升级符合工业以太网通讯系统等应用。

工业以太网通讯性能的增强、高性能的CPU计算能力以及紧凑型的设计对于工业应用并实现工业4.0至关重要,如何提供一个高性价比的产品,帮助客户减少开发成本,快速提供符合工业以太网通讯解决方案 并投放市场,RX72M是您值得信任的最佳选择!

关于RX72M更多的资料,请访问以下链接:
< https://www2.renesas.cn/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rx72m-high-performance-32-bit-microcontroller-industrial-network-solutions >

关于RX72M network solution更多的资料,请访问以下链接: 

https://www.renesas.com/cn/zh/application/industrial/rx72m-network-solution >

EtherCAT® 
是由德国倍福自动化有限公司( Beckhoff Automation GmbH )授权许可的注册商标和获得专利保护的技术。

分享此文章

Log in or register to post comments

分享此文章