图像
Leonard Kong
Leonard Kong
Manager
已发布: 2021年10月6日

在本文中,我们将介绍 Smart Configurator 工具的新电路板功能。此功能将帮助您选择与您的瑞萨电路板完美配合的软件组件(即中间件和驱动程序)。

当从 Smart Configurator 编辑器中选择板 * 时,该功能将自动打开。
(注意:并非所有主板都支持此功能。请查看发行说明以获取支持此新功能的主板列表)

图像
Features Selection Table of RX65N Envision Kit
图。1。RX65N Envision 套件特性选择表

在此新功能中,引入了功能选择表(图 1)以提供可在当前电路板上使用的电路板功能列表。例如,对于 RX65N 的 Envision 套件,“r_emwin_rx”图形库被列为可用于驱动 Envision 套件上的 WQVGA LCD 显示器。

单击“添加”按钮会将这个组件添加到您的项目中。如果需要进一步配置,请单击“箭头”按钮直接跳转到组件页面中的配置面板。如果您想查看适用于您的设备的所有可用软件的列表,无论它是否受开发板支持,请导航到“组件”页面,然后从那里添加一个组件。

这一新功能有助于缩短在 Smart Configurator 工具中进行软件配置的现有工作流程。

在现有工作流程中:

图像
Existing workflow

当您发现电路板不支持电路板中布置的外围引脚时,可能会在调试阶段出现问题。在这种情况下,返回步骤“选择组件”并检查电路板原理图。

在改进的工作流程中:

图像
Improved workflow

当从电路板页面选择组件时,我们可以非常确定该组件适合所选电路板。在这种情况下,因为没有选择不可用的组件,所以节省了时间。

如何开始使用适用于 RX MCU 的智能配置器?

  • e² studio IDE: 用于瑞萨 MCU 的基于 Eclipse 的集成开发环境 (IDE)。除了 Eclipse 自身强大的代码编辑器之外,e² studio 还提供了丰富的扩展功能。e² studio涵盖了从示例代码下载到调试的所有开发过程。e² 安装程序还包括本文中提到的 Smart Configurator 编码辅助工具。
  • RX 智能配置器: RX 智能配置器工具也作为独立工具存在,用于支持 CS+ 和 3rd 方 IDE,如 IAR Embedded Workbench。