图像
Kazutoyo Yamauchi
山内 和豊
技師

您知道DSP(数字信号处理)吗?

由于近年来物联网的爆发,物联网设备得到广泛地部署。物联网设备通常将从传感器获得的信息传输到云端。DSP 被用于分析来自传感器的输出信号。

顺便问一下,您对 DSP 的印象是什么?你可能认为它“成本高”、且难用。

那么,我想介绍一下瑞萨的32位通用MCU,“RX系列”。瑞萨电子 RX 系列 MCU 基于其专有的高性能 CPU 内核。它不仅可以实现传感器信号的采集、分析等必不可少的DSP处理,还可以用单片机实现系统的通讯、人机界面和控制。这将打破DSP功能因其高负载而需要“高成本”专用芯片的形象。

为了消除”难用"的形象,瑞萨电子发布了一份带有DSP示例程序的应用笔记,免费提供,并在此基础上举办了在线研讨会。
      

图像
RX231 start project
图像
Checking FFT behavior

本次研讨会主要包括快速执行示例程序和使用低成本评估板进行练习。此外,您可以使用集成开发环境e² studio的波形显示和GUI功能,将RX获得的模拟信号和DSP(IIR滤波器和FFT)的输出数据可视化。这是一种在负担得起的开发环境中体验 DSP 的方法。

图像
RX231 target board
图像
e2studio screen

上一次研讨会于 2021 年 6 月在日本举行,参加者超过 35 人。看来他们对“DSP体验”的方法很感兴趣。DSP 技术广泛应用于物联网设备等扩展领域。有效使用 DSP 有助于增强和增加产品的价值。如果您有兴趣,请随时查看以下链接中的 DSP 库和 RX 系列的示例程序。
目前,研讨会仅在日本举行。我们正在计划接下来的其他地区,请继续关注并加入我们下一次的研讨会。

分享此文章

Log in or register to post comments

description文档

file_download下载

分享此文章